Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Piab piFLOW®i vacuum conveyor

Tempi di fermo macchina troppo lunghi: un’opportunità per il trasportatore in depressione piFLOW®

Premessa

 

Urnex Brands, azienda americana con sede nello Stato di New York che opera nel settore della pulizia delle macchine da caffè e delle attrezzature per la preparazione del caffè espresso, stava cercando un nuovo metodo per trasferire in maniera efficiente le polveri utilizzate nella produzione alle proprie macchine imballatrici/capsulatrici. La configurazione della coclea meccanica di questi macchinari stava dando problemi inattesi e pertanto l’azienda aveva deciso di compiere il grande passo, optando con convinzione per un sistema di trasporto in depressione ad azionamento pneumatico. La movimentazione di materiali sfusi come l’acido citrico pre-miscelato e la polvere di soda era effettuata mediante un trasportatore a coclea flessibile, collegato con la tramoggia di una confezionatrice verticale F/F/S. Urnex Brands aveva diverse formulazioni di prodotto che non potevano entrare in contatto le une con le altre. I tempi di fermo necessari per la pulizia dei trasportatori meccanici a coclea rappresentavano un grosso problema, dal momento che comportavano la necessità di un addetto dedicato per la sola esecuzione di questa operazione, mentre si cercava di ridurre i tempi di fermo totali e di non interrompere il lavoro. Il fermo per gli interventi di pulizia si protraeva fino a tre ore, durante le quali gli impianti in funzione avrebbero consentito di preparare 600 cassette di prodotto. L'azienda utilizzava tre trasportatori a coclea, con una velocità di trasporto di 544 kg (1.200 libbre) di materiale all'ora.

 

 

 

Soluzione

 

 Urnex Brands ha inviato aPiab Hingham un campione di prodotto per studiare una soluzione al problema nelnostro laboratorio. All’inizio le preoccupazioni erano legate alla segregazionedelle polveri miscelate ed è per questo motivo che il prodotto è stato testatoe campionato presso la sede Piab di Hingham, in Massachusetts. Sulla base deirisultati delle prove di laboratorio si è optato per Piab piFLOW®i (industriale) come sistema migliore da testare presso la sede del cliente per un periodo di 30 giorni.

.

Risultato

I risultati lusinghieri ottenuti nel periodo di prova hanno spianato la strada all'acquisto di un'unità in prova. Piab ha convinto il cliente puntando sulla semplicità e su un vantaggioso rapporto costi/benefici. Il trasportatore in depressione Piab piFLOW® ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di fermo (ridotti di 2/3, con una sola ora di fermo anziché le tre precedenti, e 192 cassette non prodotte a fronte delle 576 del vecchio sistema) ed è risultato particolarmente efficiente in termini di costi rispetto a nuove coclee e ad altre unità pneumatiche. Gli addetti incaricati della pulizia della coclea hanno potuto dedicarsi ad altre attività. Grazie a Piab, il risparmio sui costi annuali di Urnex Brands è stato di 30.000 dollari (circa € 21.800). Dopo alcuni mesi di produzione, il cliente ha acquistato altre tre unità.

 

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci