Feedback

Choose your language

Close

ventosa può manipolare lasagne

Ventose personalizzate per lasagne

Data 18/12/2017

In grado di movimentare i fogli più sottili di pasta per lasagne, le ventose approvate per uso alimentare dimostrano tutta l'esperienza nel vuoto di Piab.

Taby, Sweden – Piab introduce una nuova ventosa progettata specificatamente per la movimentazione di prodotti alimentari fragili e sottili come i fogli di pasta utilizzati per le lasagne o le fette sottilissime di pane e cracker. La ventosa approvata per uso alimentare F-BXT rappresenta una soluzione personalizzata e prevede un labbro extralungo e sottile specifico per movimentare i fogli delicati di pasta con particolare cura. Approvata per il prelievo diretto degli alimenti, l'agilissima ventosa assicura procedure automatizzate sicure, affidabili e igieniche ad esempio per lasagne o prodotti simili.

Sviluppata dal team di progettazione altamente specializzato di Piab, la ventosa F-BXT non presenta cavità in cui si possono raccogliere polvere e sporcizia, ed è facilissima da pulire. Inoltre, può essere lavata direttamente in posizione, e di conseguenza non deve essere smontata. Realizzata in silicone approvato per contatto alimentare, la ventosa è conforme agli standard di igiene più rigorosi. Inoltre, viene fornita con attacchi per uso alimentare in acciaio inox o plastica, entrambi materiali conformi alle normative FDA e al regolamento (CE) N. 1935/2004.

La ventosa blu rilevabile è idonea per l'uso con i sistemi di ispezione visiva più utilizzati nell'industria alimentare. Inoltre, la ventosa e i relativi attacchi sono compatibili con i metal detector disponibili sul mercato. La combinazione di 2 ½ soffietti a forma di imbuto e corpo stabile con grande foro di passaggio per il vuoto assicura una presa stabile dei prodotti anche nei sistemi a velocità e accelerazioni elevate.

Come tutti gli altri modelli della vasta gamma di ventose approvate per contatto alimentare Piab, la ventosa F-BXT elimina l'esigenza di staffe e costosi compensatori di livello da installare sugli eiettori o sugli utensili alle estremità dei bracci robotizzati, semplificando e riducendo i costi di installazione.

Specializzata in automazione per vuoto, Piab serve una varietà di settori, sia con ventose standard che specifiche per l'applicazione e il settore. Lo staff di progettazione dell'azienda comprende anche un team di ingegneri competenti per lo sviluppo di ventose personalizzate per le esigenze specifiche dei clienti.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci