Feedback

Choose your language

Close

le ventose piGRIP® per manipolazione sacchetti

Ventose ideali per riempimento, inscatolamento e pallettizzazione

Data 29/11/2017

Grazie alle tecnologie più avanzate sul mercato, le ventose Piab sono ideali per l'intero processo di packaging.

Taby, Sweden – Le ventose all'avanguardia Piab sono progettate per velocizzare le linee automatizzate di packaging mediante vuoto dall'inizio alla fine, dal sacco vuoto al pallet pieno. Grazie alle ventose speciali Piab, i produttori possono aprire i sacchi vuoti, afferrarli e mantenerli perfettamente fermi dopo il riempimento, aprire i cartoni per inserire i sacchi al loro interno, quindi sollevarli e impilarli sui pallet.

Compatibile con altri macchinari automatizzati per il riempimento dei sacchi e disponibile in due dimensioni differenti, la ventosa speciale è ideale per prodotti di ogni tipo, dai piselli surgelati a dadi e bulloni. Una volta riempiti i sacchi, le ventose leader di mercato e configurabili  piGRIP®  di Piab li mantengono perfettamente fermi con una solida presa, ma senza danneggiare in alcun modo il sacco o il relativo contenuto. Le ventose piGRIP® a doppia durezza prevedono un labbro morbido che si modella intorno al sacco e assicura una presa delicata ma allo stesso tempo sicura e hanno riscosso immediatamente un grande successo sul mercato. Il soffietto rigido offre maggiore stabilità, consentendo alle ventose piGRIP® di sostenere le velocità e le accelerazioni elevate imposte dai robot.

La maggiore stabilità a velocità più elevate si traduce anche in una maggiore produttività delle linee di packaging, e la vasta gamma di ventose DURAFLEX® di Piab è rinomata per la capacità di velocizzare robot e processi automatizzati. Disponibili in numerose dimensioni e configurazioni con un numero opzionale di soffietti (1 ½, 2 ½, 4 ½), le ventose Piab sono in grado di offrire la combinazione ideale di stabilità, presa e compensazione dell'altezza richiesta da ogni applicazione.

La stabilità garantita dai soffietti rigidi e dai labbri morbidi ed ampi assicura una tenuta eccellente sul cartone ondulato, per un vuoto più elevato e una maggiore forza. Questa combinazione di materiali morbidi e rigidi le rende ideali per la movimentazione ad alta velocità e la pallettizzazione di cartoni di piccole e grandi dimensioni.

Dal sacco vuoto al pallet pieno, le ventose Piab aiutano l'industria del packaging ad ottimizzare velocità e produttività riducendo al minimo gli scarti. 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci