Feedback

Choose your language

Close

sollevatore vaculex per porte

Vaculex® per una movimentazione senza sforzo di porte

Data 22/08/2018

I sollevatori Vaculex® vi permettono di sollevare, afferrare e movimentare in modo ergonomico le porte nel vostro stabilimento produttivo o magazzino.

Täby, Svezia – Il boom dell’industria delle costruzioni ha aumentato considerevolmente la domanda di porte, ed i sollevatori ergonomici Vaculex® di Piab rappresentano una soluzione eccellente sia per gli stabilimenti produttivi che per i magazzini. Ancora più importante, assicurano condizioni di lavoro più sicure ed ergonomiche per il personale. I sollevatori Vaculex® offrono una movimentazione senza sforzo di ogni tipo di porta in una varietà di situazioni di produzione o assemblaggio. Infatti, i sollevatori semi-automatici sono progettati per movimentare anche le porte più pesanti, spesso con peso superiore a 75 kg.

“I produttori di porte utilizzano con grande successo i sollevatori ergonomici Vaculex® di Piab già da diversi anni. Dalle operazioni di carico e scarico delle macchine a controllo numerico alle aree di ispezione, siamo in grado di assicurare una movimentazione sicura di tutte le porte pesanti, con evidenti vantaggi sia per le aziende che per gli operatori”, afferma David Collins, Vice Presidente della divisione Ergonomic Handling di Piab.

Estremamente versatili, i sollevatori a vuoto Vaculex® TP e VL possono essere adattati con precisione per una varietà di tipologie di porte e processi di produzione differenti. I componenti standard della gamma Vaculex® possono essere utilizzati per la realizzazione di soluzioni specifiche per sollevare, ribaltare e ruotare le porte, e per il posizionamento in unità prefabbricate. I sollevatori a vuoto possono essere configurati per mantenere in tutta sicurezza una porta in un punto oppure in una posizione predeterminata, ad esempio da un lato oppure dal lato inferiore o superiore.

I sollevatori ergonomici Vaculex® sono progettati per alleggerire il lavoro degli operatori, riducendo i rischi associati alla movimentazione manuale come patologie muscoloscheletriche quali dolori e lesioni alla colonna vertebrale, alla schiena e alle spalle, oltre alle lesioni da sforzo ripetuto. Inoltre, consentendo di svolgere le stesse operazioni anche in spazi confinati, spesso i sollevatori costituiscono una soluzione unica e versatile in aree con soffitti relativamente bassi, strette e limitate, dove lo spazio di lavoro disponibile può rappresentare un problema. I sollevatori Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni.

Inoltre, è disponibile una gamma completa di ricambi e pratici accessori , come ad es. telecomando, copertura fonoisolante e sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico della pompa in caso di inattività, che abbinati all'eccellente servizio di assistenza e manutenzione post-vendita assicurano la massima facilità di lavoro prima, durante e dopo l'acquisto di una soluzione di sollevamento ergonomica Vaculex® di Piab.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci