Feedback

Choose your language

Close

Risparmia energia nello stabilimento piSMART®

Ulteriore risparmio energetico nelle fabbriche grazie a piSMART®

Data 30/05/2018

La tecnologia del vuoto piSMART® consente di rendere i processi più produttivi ed efficienti in termini energetici.

Täby, Svezia – Grazie a una tecnologia del vuoto già orientata ad efficienza energetica e produttività, la strategia piSMART® di Piab per Industria 4.0 offrirà un'ulteriore spinta ai clienti, consentendo loro di ottimizzare ulteriormente i processi.

Piab ha già introdotto numerose funzionalità di risparmio energetico (Energy Saving, ES) nei propri prodotti basati sulla tecnologia del vuoto leader del settore. Tuttavia, nella nuova serie di prodotti piSMART® dell'azienda, queste funzionalità di risparmio energetico potranno essere integrate o ampliate ulteriormente con l'aggiunta della connettività Internet. Infatti, tutte le funzionalità come determinazione automatica del livello (ALD), monitoraggio automatico delle condizioni (ACM), controsoffio automatico (ABO), controsoffio intelligente (IBO) e timer di controsoffio automatico (ATBO) contribuiscono già alla riduzione del consumo energetico. Inoltre, negli impianti di vuoto più grandi, queste funzionalità possono contribuire a ridurre il consumo d'aria fino al 90% per ogni singolo ciclo.

L'accesso agli strumenti di analisi di big data sul cloud offrirà maggiori possibilità di monitorare e controllare il consumo energetico, assicurando una produzione ancora più efficiente. Ad esempio, i dati di uno stabilimento di produzione potranno essere confrontati con quelli di altri stabilimenti, contribuendo ad adattare le impostazioni per la massima efficienza.

Nel prossimo futuro, Piab prevede di introdurre un numero crescente di nuovi prodotti basati sulla tecnologia del vuoto piSMART® e predisposti per “Industria 4.0”, continuando sempre a puntare su efficienza energetica e produttività. Innanzitutto, l'azienda intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno predisponendo un numero ancora più elevato dei propri prodotti per vuoto più avanzati per le fabbriche intelligenti del futuro. Tuttavia, è già allo studio lo sviluppo di un trasportatore piSMART® ancora più intelligente e di nuove soluzioni ergonomiche di sollevamento Vaculex® tramite vuoto piSMART®.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci