Feedback

Choose your language

Close

Kenos vacuum gripping system

Tutto è più leggero grazie ai gripper per legno

Data 26/09/2016

I gripper Kenos di Piab sono progettati specificatamente per il sollevamento dei prodotti in legno più pesanti.

Täby, Svezia – Piab amplia la propria gamma di prodotti avanzati per confezionamento e pallettizzazione con i gripper Kenos specifici per il settore del legno. I Kenos Vacuum Gripper (KVG) sono equipaggiati con la tecnologia di generazione del vuoto multistadio a basso consumo energetico e sviluppata da Piab, abbinata alla spugna tecnica speciale di alta qualità per il sollevamento di prodotti in legno come MDF e altre parti di mobili.

La serie Kenos Heavy Vacuum Gripper (KHVG) prevede l'uso di spugna tecnica o tappeti di presa ed è in grado di manipolare strati completi di legname tagliato e altri materiali edili, oltre al legno grezzo. Inoltre, può essere utilizzata per la manipolazione di pezzi di lavoro estremamente lunghi, pesanti o irregolari.

La serie KHVG è progettata per l'uso con generazione di vuoto esterna e raccomandata per le pompe a canali laterali. L'uso di valvole di ritegno autoescludenti ad otturatore si traduce in un sistema di presa in grado di resistere a livelli di polvere elevati presenti nelle segherie.

La spugna assicura una presa eccellente anche sulle superfici più grezze o irregolari. Inoltre, la possibilità di variare le dimensioni e le caratteristiche di spugna/tappeto di presa consente di soddisfare i requisiti di una vasta gamma di applicazioni.

“Il sollevamento di prodotti in legno pesanti e spesso irregolari nelle segherie impone l'uso di utensili di presa estremamente precisi in termini di posizionamento. La tecnologia utilizzata nei gripper con livello di vuoto elevato Kenos è progettata proprio per questo e rappresenta una scelta eccellente per il settore in generale”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

Inoltre, la combinazione tra le tecnologie adottate nei gripper, tra cui la tecnologia di generazione del vuoto COAX® impiegata nella serie KVG, e i tappeti di presa o la spugna tecnica garantisce soluzioni a basso consumo energetico per una presa e una manipolazione ottimale dei prodotti in legno in qualsiasi condizione.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci