Feedback

Choose your language

Close

Conveyor per compresse piFLOWt

Trasporto sicuro per cibi fragili

Data 22/02/2017

Un controllo di flusso rivoluzionario garantisce un trasporto delicato attraverso il conveyor Piab piFLOW®t.

Taby, Svezia - Al fine di risolvere con successo i problemi di trasporto in depressione di prodotti del settore alimentare, come noci, semi, fagioli, caramelle, così come compresse e capsule nutraceutiche; il trasportatore piFLOW®t Piab è dedicato al trattamento delicato di ingredienti e prodotti fragili. Promettendo di rivoluzionare la gestione automatizzata dei prodotti fragili, il piFLOW®t ha caratteristiche innovative ed una nuova e rivoluzionaria tecnologia (in attesa di brevetto).

“Una bassa velocità controllata,  un ingresso guidato sul conveyor e l'eliminazione di tutti gli angoli acuminati, sono le chiavi del nostro successo, garantendo che le compresse vengano trattate con profonda cura nei nostri trasportatori. Non ci saranno più compresse scheggiate negli impianti che utilizzano piFLOW®t,” dichiara Jarno Tahvanainen, Vicepresidente della divisione Handling Material.

Adatto a trasportare oltre quattro milioni di compresse per ora, piFLOW®t si rivolge principalmente al settore farmaceutico della compresse e delle capsule.  Tuttavia, il conveyor per compresse può essere utilizzato per trasportare qualsiasi materiale fragile in un impianto di lavorazione. Altre potenziali applicazioni sono dolci ricoperti/caramelle, chicchi di caffè tostati e noci intere. 

Eliminando l'utilizzo di attrezzature inadeguate agli standard, ed in alternativa a procedure manuali massacranti, piFLOW®t trasferirà in maniera sicura le compresse alle diverse unità di processo, quali presse, ricopertori a tamburo e linee di confezionamento blister, evitando tutti i rischi di danneggiamento alle compresse.

Al centro del piFLOW®t vi è  piGENTLE®, una tecnologia innovativa (in attesa di brevetto) che mantiene un flusso delicato di compresse, regolando la pressione di alimentazione della pompa, garantendo che le compresse, le capsule o gli altri prodotti fragili vengano movimentati il più delicatamente possibile.  piFLOW®t è un'estensione della gamma di conveyor popolari e di alta qualità piFLOW® per polveri e granuli, ed è stata sviluppata nello specifico per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza operativa ed igiene nel settore farmaceutico (piFLOW®p), alimentare (piFLOW®f), e chimico (piFLOW®i).

Contattaci per effettuare un test in laboratorio dei vostri prodotti fragili.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci