Feedback

Choose your language

Close

Piab's Vaculex® per sollevamento di fusti e barili

Sollevamento ergonomico dei fusti grazie alla soluzione Vaculex®

Data 21/02/2018

Il sollevatore a vuoto ergonomico Vaculex® di Piab contribuisce ad aumentare la produttività dei birrifici e ad alleggerire la schiena degli operatori.

Taby, Sweden – I microbirrifici sono decisamente in forte crescita, e sono anche caratterizzati da lavori manuali piuttosto pesanti, spesso a cura di un numero estremamente limitato di addetti. Infatti, il sollevamento e il ribaltamento di un fusto richiedono l'intervento di due persone, oltre a un carrello elevatore per impilare i fusti pronti per la consegna. Il risultato è un rischio elevato di lesioni da sforzo e l'investimento in macchinari costosi.

Tuttavia, una soluzione di movimentazione per fusti tramite vuoto può cambiare radicalmente la situazione. Con la promessa di rendere i microbirrifici di ogni dimensione più produttivi e di migliorare l'ergonomia di lavoro, Vaculex® VL è in grado di sollevare, capovolgere e impilare fusti o barili pesanti e ingombranti in un unico movimento. Inoltre, consente ad un solo addetto di gestire alcune fasi del processo senza l'ausilio di un carrello elevatore.
Ideale per la movimentazione di fusti da 50-60 litri, il sollevatore ergonomico Vaculex® VL è stato sviluppato specificatamente per i birrifici. Alimentato da una pompa elettrica per vuoto, il modello Vaculex® VL è in grado di sollevare qualsiasi tipo di fusto, consentendo agli operatori di movimentarlo e trasferirlo in tutta facilità e senza alcun rischio di lesioni alla schiena o dovute a sforzi ripetuti. Inoltre, consentendo di svolgere le operazioni anche in spazi confinati, spesso i sollevatori Piab costituiscono una soluzione unica e versatile in aree con soffitti relativamente bassi, strette e limitate, dove lo spazio di lavoro disponibile può rappresentare un problema. Alcuni esempi di risposte innovative di Piab per gli ambienti più impegnativi sono sistemi di sollevamento ribassati, monorotaie e bracci in fibra di carbonio.
Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, il modello Vaculex® VL aumenta anche l'efficienza dei birrifici. Ad esempio, poiché spesso vengono riempiti dal basso, i fusti devono essere capovolti, oltre che sollevati per la successiva impilatura. Con un peso che può raggiungere 75 kg, i fusti possono rappresentare un lavoro massacrante anche per due addetti, mentre con un sollevatore ergonomico Vaculex® possono essere movimentati in tutta facilità da un solo addetto.
Infine, è disponibile una gamma completa di ricambi e accessori pratici, come ad es. telecomando, copertura fonoisolante e sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico della pompa in caso di inattività, che abbinati all'eccellente servizio di assistenza e manutenzione post-vendita assicurano la massima facilità di lavoro prima, durante e dopo l'acquisto di una soluzione di sollevamento Vaculex®.

 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex®. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci