Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 Self-Adhesion Control (SAC)

Sbuffi d'aria brevettati per impedire la generazione del vuoto indesiderata

Data 20/07/2016

La funzione di controllo aggiuntiva dell'eiettore per vuoto piCOMPACT®23 mette fine agli inconvenienti causati dall'autoadesione indesiderata della ventosa .

Taby, Svezia – Con l'introduzione di una nuova funzione di controllo tra gli optional disponibili per la piattaforma premium all-in-one di generazione di vuoto piCOMPACT®23, Piab offre ai clienti una soluzione al problema dell'autoadesione. La funzione brevettata di controllo dell'autoadesione (SAC) è uno degli optional da poco disponibili per piCOMPACT®23.

Problema comune e fastidioso che riguarda sia i robot che i dispositivi manuali di sollevamento, in particolare nella fase di posizionamento iniziale delle ventose, l'autoadesione aumenta il rischio di caduta accidentale di oggetti quali lastre di vetro o di metallo, causa potenziale di danni catastrofici al prodotto o di lesioni personali degli operatori.

"Quando le ventose sono compresse dal peso di un dispositivo di sollevamento, al loro interno può crearsi il vuoto anche prima dell'attivazione dell'eiettore. Il fenomeno può verificarsi ad esempio quando le ventose sui dispositivi di sollevamento ergonomici vengono posizionate su un oggetto", spiega Joseph Karbassi, Vicepresidente della divisione Automazione Piab.

La funzione SAC, esclusiva Piab, è in grado di rilevare ed eliminare il vuoto formatosi all'interno delle ventose quando piCOMPACT®23 non è attivo. Brevi sbuffi d'aria vengono rilasciati automaticamente per impedire il vuoto indesiderato che, se non rimosso, potrebbe provocare l'autoadesione.

"La possibilità di selezionare il controllo dell'autoadesione per i sistemi di genrazione di vuoto permette ai nostri clienti di assicurarsi un'operatività sicura e senza intoppi. La funzione SAC è esclusiva di piCOMPACT®23 e fa parte di una serie di opzioni che promettono le migliori prestazioni possibili in qualsiasi applicazione", afferma Joseph Karbassi.

piCOMPACT®23 è una piattaforma di generazione del vuoto impilabile all-in-one; è possibile installare fino a quattro unità con lo stesso collettore e gli stessi collegamenti pneumatici, come pressione di alimentazione e scarico in comune. La versione "split", con eiettore e unità di controllo separati, offre una maggiore flessibilità, in particolare per l'utilizzo in spazi ridotti o per minimizzare il peso supportato dalle braccia robotiche. 

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci