Feedback

Choose your language

Close

Generatori di vuoto Ultra-leggeri decentrlizzati piINLINE®plus

piINLINE®plus per un vuoto perfetto nei reparti presse

Data 28/09/2016

Generatori di vuoto decentralizzati, ultraleggeri, compatti, affidabili ed efficienti 

Täby, Svezia – piINLINE®plus è la nuova piattaforma configurabile di Piab per generatori di vuoto decentralizzati che rappresenta una soluzione ideale per i costruttori del settore automobilistico e per molti altri settori. Gli eiettori di vuoto ultraleggeri prevedono un esclusivo meccanismo di rilascio automatico integrato e sono caratterizzati da un ingombro estremamente ridotto. Progettata specificatamente per l'automazione nei reparti presse del settore automobilistico, la tecnologia piINLINE®plus offre diversi vantaggi anche in altri mercati ed applicazioni. Oltre ad essere dotati di porte per aria compressa e vuoto in linea nonché connettori ad innesto rapido di vari diametri, i generatori di vuoto sono montati direttamente sul tubo, cioè vicino al punto di aspirazione.

Realizzati in PA66, un materiale leggero ed estremamente robusto, i generatori piINLINE®plus sono equipaggiati con la tecnologia COAX® di Piab, che assicura un consumo d'aria ridotto (generalmente inferiore del 25% rispetto alle tecnologie della concorrenza), una capacità di aspirazione eccellente ed un'evacuazione rapida. I generatori vengono forniti con una o due cartucce MICRO COAX®: due cartucce per le ventose più grandi nelle applicazioni ad alta velocità oppure una cartuccia per le ventose più piccole oppure nei casi in cui è richiesto un consumo d'aria ridotto e non è essenziale una velocità elevata.

“I generatori della serie piINLINE®plus presentano un peso unitario significativamente inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza, che si traduce in un risparmio complessivo di oltre 500 grammi in un tipico gripper per reparti presse ad otto ventose. In questo modo è possibile aumentare la velocità delle presse, riducendo allo stesso tempo l'usura dei bracci dei robot”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

La funzione di rilascio integrato è disponibile in due versioni opzionali: la Atmospheric Quick Release (AQR), facile da controllare e che non richiede alcun tubo supplementare per l'aria compressa, e la velocissima Exhaust Block Release (EBR).

“Entrambe le versioni prevedono una robusta membrana in poliuretano insensibile alla polvere, che contribuisce ad aumentare sia l'affidabilità che l'efficienza dei sistemi di produzione”, aggiunge Karbassi.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci