Feedback

Choose your language

Close

Compensatore di livello LC

Piab presenta la nuova gamma di compensatori di livello leggeri

Data 19/01/2011

Piab, leader mondiale nella tecnologia del vuoto, espande la propria gamma di compensatori di livello con l'introduzione della serie leggera LC. I nuovi compensatori permettono alle industrie manifatturiere di incrementare la velocità dei processi riducendo il rischio di danneggiare i prodotti manipolati più delicati, dove è richiesta la capacità di adattamento alle varie altezze.

Grazie alla costruzione in alluminio, il nuovo compensatore di livello Piabconsiste un una alternativa ai prodotti tradizionali realizzati in acciaio, riducendo il peso totale del sistema di presa. Il risparmio di peso permette una maggior velocità di manipolazione, incrementando la capacità produttiva.

Per aiutare i reparti produttivi a ridurre il rischio di danneggiare prodotti delicati, la serie LC non solo compensa differenze di altezza, ma assicura una presa molto delicata, riducendo la necessità di un avvicinamento accurato all'oggetto. Questo rende il compensatore ideale per la manipolazione di lastre di vetro, plastica, metallo, legno e anche confezioni delicate. I compensatori LC, inoltre, permettono una escursione maggiore comparata con i modelli tradizionali, facilitando la manipolazione di prodotti con forma variabile come le parti in plastica pressofusa o particolari di automobili. Infine assorbono le vibrazioni da cui proteggono altri componenti del sistema di presa.

Per aumentare la versatilità, la serie LC è compatibile con una vasta gamma di attacchi, inclusi quelli delle ventose modulari piGRIP®. Il compensatore è antirotazione e permette l'uso sia con ventose ovali che tonde. Con 16 modelli in diverse taglie, escursioni e connessioni, la gamma LC è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

”Minimizza il rischio di prodotti danneggiati, incrementa la produttività e versatilità, fattori chiave per le scelte delle industrie manifatturiere che scelgono i componenti dei sistemi di presa” racconta Josef Karbassi, Vice Presidente Marketing e Comunicazione Piab.

”Con il lancio della nuova gamma di compensatori di livello leggeri siamo in grado di rispondere alla domanda del mercato aiutando a ridurre i costi e incrementando la produttività.”

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci