Feedback

Choose your language

Close

Sollevatore ergonomico piLIFT®SMART presso Armatec

Piab piLIFT®SMART alleggerisce il carico di Armatec

Data 13/01/2020

Filmando il sollevatore a vuoto ergonomico piLIFT®SMART in azione presso il magazzino di un cliente, i vantaggi sono ancora più evidenti.

Täby, Svezia – A volte, gli imballaggi delle merci in arrivo al magazzino di Armatec erano così lunghi che il personale doveva entrare al loro interno per svuotarli. Oggi, per svuotare i contenitori, sollevare e smistare le merci di ogni grandezza, forma e peso, il personale dell’azienda utilizza piLIFT®SMART di Piab.

In un filmato di recente produzione, Piab ha deciso di mostrare il nuovissimo sollevatore a vuoto ergonomico piLIFT®SMART in azione presso il magazzino di un cliente estremamente soddisfatto, per illustrare chiaramente i vantaggi che offre sia in termini di produttività che di benessere per il personale. La Ergonomic Handling Division di Piab (ex Vaculex®) è specializzata in sollevatori per migliorare l’ambiente di lavoro. Al magazzino di Armatec, ora gli addetti non devono più piegarsi o chinare la schiena.

Armatec, azienda con sede a Göteborg, Svezia, offre soluzioni tecniche intelligenti per impianti dell’acqua, di raffreddamento, riscaldamento e processo in generale. I dipendenti dell’azienda, estremamente specializzati, allestiscono gli impianti con particolari e componenti provenienti da diversi fornitori. Dopo l’ottima esperienza precedente con i sollevatori a vuoto Vaculex®, il responsabile del magazzino Anders Carlsson ha deciso di rivolgersi a Piab per migliorare ulteriormente l’ambiente di lavoro nell’area di ricevimento delle merci.

 “piLIFT®SMART è veramente innovativo! Estremamente facile da usare, silenzioso e intelligente, soddisfa tutte le nostre esigenze e di conseguenza non posso che raccomandare la soluzione piLIFT®SMART!”, afferma con entusiasmo.

Unico sollevatore al mondo già predisposto per Industria 4.0, piLIFT®SMART offre diverse funzionalità intelligenti e informazioni in tempo reale sia all’operatore che all’azienda. Ad esempio, i promemoria di assistenza semplificano il lavoro degli addetti alla manutenzione e assicurano sempre un funzionamento ottimale. Sulla piattaforma intelligente è possibile monitorare il peso degli oggetti, il consumo di corrente, il numero di oggetti sollevati ecc. I dati di utilizzo possono essere visualizzati in tempo reale e/o elaborati in rapporti specifici per mezzo di una piattaforma online.

“Il filmato mostra i vantaggi della combinazione della migliore tecnologia di sollevamento mediante vuoto al mondo con il consumo energetico più basso sul mercato, i minimi livelli di rumore e le funzionalità intelligenti di analisi dei dati. piLIFT®SMART aiuta gli addetti di Armatec a sollevare in modo facile e veloce 1-2 tonnellate al giorno, senza farsi male alla schiena”, afferma Pia Hansson, Marketing Manager, Piab Ergonomic Handling Division.

Nell’area di smistamento di Armatec, piLIFT®SMART viene utilizzato anche per movimentare senza sforzo i pallet vuoti, ognuno dei quali pesa circa 20 kg. Poiché il sollevatore ha una portata di circa 40 kg, piLIFT®SMART è in grado di sollevare anche alcuni pallet pieni, per mezzo di una cinghia. Un carroponte a soffitto che copre tutto il magazzino da 65 metri quadri dell’azienda consente al sollevatore di raggiungere tutte le postazioni di lavoro richieste.

 “In Armatec siamo molto attenti alla sostenibilità, così come al benessere dei nostri dipendenti. Da quando abbiamo investito in piLIFT®SMART, la produttività è aumentata considerevolmente e si è ridotto il numero di merci danneggiate. Il sollevatore di Piab ha letteralmente elevato il nostro ambiente di lavoro a nuove vette”, afferma Jens Helgegren, Quality, Sustainability and Technical Manager in Armatec.

“L’esperienza di Armatec è molto incoraggiante. Infatti, è sempre un piacere incontrare un cliente entusiasta e soddisfatto. Ma questo è solamente un esempio, come un’altra grande azienda logistica di Amburgo che di recente ha installato un piLIFT®SMART”, conclude Markus Olofsson Carlbom, Product Manager Ergonomic Handling Division.

 

 

A proposito diPiab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci