Feedback

Choose your language

Close

eiettore STX

Nuovo eiettore per vuoto senza flap di Piab

Data 20/04/2017

L'eiettore STX senza flap è meno sensibile alle impurità e presenta prestazioni di rilascio decisamente superiori.

Täby, Svezia – Piab introduce un nuovo eiettore di vuoto a due stadi con tecnologia sviluppata internamente che assicura miglioramenti significativi sia in termini di efficienza che di prestazioni. Il nuovo eiettore STX è stato introdotto inizialmente come tecnologia alternativa ai generatori di vuoto piINLINE®plus e piSTAMP.

Sviluppata internamente dagli specialisti di Piab, la tecnologia STX offre un considerevole aumento di prestazioni rispetto agli eiettori di vuoto monostadio, consentendo un incremento di efficienza in termini di consumo d'aria del 10-15% rispetto agli eiettori monostadio tradizionali.

“Il design senza flap rende il nuovo eiettore a due stadi STX più robusto e ne consente l'utilizzo in ambienti estremamente sporchi e polverosi. Infatti, l'eiettore non presenta valvole flap interne sulle quali si potrebbero raccogliere la polvere e le impurità. Naturalmente, si tratta di un grande vantaggio per la manutenzione dei sistemi di movimentazione in depressione automatizzati in ambito industriale intensivo”, spiega Joseph Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione Piab.

Inizialmente, la nuova tecnologia degli eiettori STX è offerta come alternativa alla tecnologia multistadio altamente efficiente COAX® di Piab in due delle linee di generatori decentralizzati piINLINE®plus, che offre soluzioni ideali in particolare per i costruttori automobilistici. Progettati specificatamente per i reparti presse del settore automobilistico, i generatori piINLINE®plus sono dotati di porte per aria compressa e vuoto in linea nonché di connettori ad innesto rapido di vari diametri. Inoltre, gli eiettori Piab sono ultraleggeri e possono essere montati direttamente sul flessibile, cioè vicino al punto di aspirazione. Eventualmente, la nuova tecnologia STX verrà estesa anche ad altre linee di generatori e applicazioni.

Infine, il nuovo eiettore di vuoto STX di Piab ottimizza anche il meccanismo integrato ed extrarapido Exhaust Block Release (EBR) utilizzato nei generatori di vuoto piINLINE®plus.

A proposito di Piab                                 

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci