Feedback

Choose your language

Close

Produzione intelligente basata sulla ottimizzazione automatica

Minore rischio di errore umano nelle fabbriche piSMART®

Data 11/04/2018

La tecnologia del vuoto piSMART® di Piab amplierà le applicazioni di ottimizzazione automatica aumentando al contempo la sicurezza

Täby, Svezia – Basata sulle funzionalità intelligenti già integrate in alcuni dei prodotti con tecnologia del vuoto di Piab, ora la strategia piSMART® per Industria 4.0 dell'azienda è stata estesa anche all'ottimizzazione automatica. L'ottimizzazione automatica dei macchinari o delle relative parti è un tipico esempio del tipo di assistenza tecnica e decentralizzazione alla base di Industria 4.0. Negli ultimi anni, Piab ha introdotto una serie di nuove funzionalità per consentire metodi di produzione intelligenti basati sull'ottimizzazione automatica.

Una di esse è la determinazione automatica del livello (ALD), che imposta automaticamente il livello di vuoto ottimale in ogni ciclo per evitare la caduta accidentale degli oggetti. In combinazione al monitoraggio automatico delle condizioni (ACM), la funzionalità ALD pone le basi anche per la funzionalità di risparmio energetico (ES), volta a minimizzare il consumo d'aria.

In fase di rilascio degli oggetti, la funzionalità di controsoffio intelligente (IBO) si accerta che l'aria venga applicata solamente quando è necessario, contribuendo a ridurre fino al 50% il consumo d'aria pur garantendo la massima sicurezza per l'operatore. Eliminando il rischio di creazione indesiderata del vuoto nelle ventose, la funzionalità di controllo dell'autoadesione (SAC) aggiunge un altro livello di sicurezza al sistema.

Questi importanti aspetti di sicurezza verranno rafforzati ulteriormente dalle interconnessioni con il sistema in senso più ampio e dalla connettività Internet, che garantiranno un'ottimizzazione automatica ancora più precisa affinché l'attrezzatura sia sempre utilizzata correttamente. Anche le indicazioni accurate e in tempo reale per l'operatore ridurranno al minimo il rischio di errore umano.

Con piSMART®, Piab rafforza ulteriormente il proprio impegno per la sicurezza predisponendo un numero ancora più elevato dei prodotti per vuoto più avanzati dell'azienda per le fabbriche intelligenti del futuro.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci