Feedback

Choose your language

Close

Kenos Vacuum gripping system

Manipolatori per confezionamento e pallettizzazione

Data 19/09/2016

La gamma di gripper Kenos di Piab è ideale per il  confezionamento e pallettizzazione.

Täby, Svezia – Piab amplia la propria gamma di prodotti avanzati per confezionamento e pallettizzazione con la serie di gripper di presa in spugna Kenos. I sistemi di presa – Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) e Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL) – sono equipaggiati con la tecnologia di generazione di vuoto multistadio a basso consumo energetico sviluppata da Piab, abbinata a speciali mousse di alta qualità per un confezionamento e una pallettizzazione/depallettizzazione versatili ed efficienti.

Disponibili con valvola di ritegno o riduttori di flusso e configurati per la generazione di vuoto integrata oppure per l'uso di un generatore di vuoto esterno (pompa/soffiatore), i gripper sono in grado di soddisfare le esigenze di diversi segmenti industriali e applicazioni. La mousse con varie dimensioni e caratteristiche assicura una superficie di presa eccellente.

Mentre la serie KVG per uso generico offre una presa versatile e flessibile indicata per una vasta gamma di applicazioni, il gripper più specializzati (serie KSG) rappresentano una soluzione perfetta per la manipolazione di sacchi di varie forme, materiali e pesi. La generazione di vuoto integrata e modulare si traduce in un sistema estremamente versatile ed è disponibile anche una versione per la generazione di vuoto esterna con pompa a canali laterali che può essere necessaria per determinate condizioni in ambito industriale.

I gripper serie KVGL consentono una manipolazione unica e simultanea di strati completi di prodotti su pallet, ad esempio lattine per bevande o prodotti alimentari in barattoli. Il sistema modulare può essere adattato per soddisfare numerose esigenze. Le applicazioni tipiche includono la pallettizzazione e la depallettizzazione in segmenti industriali quali il confezionamento in generale nonché il settore di alimenti e bevande.

“Le mousse assicurano una presa imbattibile in termini di posizionamento, e di conseguenza sono ideali per le applicazioni con minore precisione. L'uso di mousse garantisce una presa ottimale in qualsiasi condizione”, spiega Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni


Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci