Feedback

Choose your language

Close

Conveyor piFLOW® e pompe

Liberare il potere di trasporto di piFLOW®

Data 09/11/2015

I conveyor piFLOW® sono ora utilizzabili da società sprovviste di sufficiente aria compressa.

Taby, Svezia –Al fine di completare l’offerta, Piab propone una selezione di pompe elettromeccaniche oltre alle proprie pompe pneumatiche. Si amplierà la possibilità di applicazione di sistemi di trasporto pneumatico sulla base dei trasportatori di alta qualità piFLOW® per polveri e materiali sfusi.

Anche se è ampiamente considerata come la quarta risorsa industriale, l'aria compressa non è universalmente o prontamente disponibile per tutte le aziende.

Per consentire a chi ha un accesso limitato all'aria compressa di trarre pieno vantaggio dai benefici offerti da trasportatori piFLOW®, normalmente alimentati da pompe pneumatiche, Piab ha deciso di aggiungere come alternativa, una pompa elettromeccanica da un fornitore affidabile.

Un range completo di pompe elettromeccaniche a secco di tipo rotativo a palette, unito all’attuale offerta di eiettori pneumatici, permetterà l’impiego di conveyor piFLOW®i, f e p. Le pompe sono costruite da Becker, e qualsiasi servizio di supporto e manutenzione sarà sapientemente trattato dal team di supporto globale del produttore.

“Le pompe a palette rotanti rappresenteranno una grande alternativa per chi intende utilizzare i conveyor piFLOW® con pompe meccaniche piuttosto che con pompe pneumatiche, in particolare per coloro che sono sprovvisti di compressore per l’alimentazione degli eiettori pneumatici” ha commentato Jarno Tahvanainen, Vice Presidente Piab della divisione Material Handling.

Per soddisfare i requisiti di fornitura in Europa, Asia e negli Stati Uniti, Piab offre fino a tre diversi tipi di motori per ciascuna pompa. Tutte le pompe sono dotate di filtri di aspirazione secondari integrati e valvole di non ritorno.

I conveyor Piab piFLOW® sono stati sviluppati specificatamente per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza operativa e igiene nel settore farmaceutico (piFLOW®p), alimentare (piFLOW®f), e chimico (piFLOW®i).

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci