Feedback

Choose your language

Close

eiettori Value Line

L'eiettore a doppia portata si presenta in un formato popolare

Data 30/11/2015

Il nuovo eiettore della gamma Value Line si rivolge ai sistemi di vuoto di fascia bassa.

Taby, Svezia –Piab sta introducendo un nuovo prodotto che va ad aggiungersi alla gamma di eiettori per vuoto Value Line.Il nuovo eiettore montato in un blocco di alluminio, è dimensionato per emulare un popolare formato di eiettore, rendendolo facile da installare in diversi impianti già esistenti. Offrendo delle prestazioni migliorate ed un funzionamento a più alta efficienza energetica, l'eiettore è un'alternativa conveniente in termini di costi, e facile da installare per gli operatori dei sistemi di vuoto con base automatizzata.

La gamma Value Line® è la linea economica di Piab per applicazioni industriali meno esigenti, che non giustificano l'utilizzo di soluzioni per vuoto Piab di un livello superiore. Pertanto, la gamma ha incluso degli eiettori piccoli e leggeri in due diversi design - inline o con design a T.

"La portata del nuovo eiettore è due volte quella dei nostri eiettori inline. Ma il vantaggio davvero interessante è che è stato progettato per inserirsi in maniera perfetta in sistemi già esistenti, dove offrirà prestazioni migliori,  un funzionamento a più basso consumo energetico, e sarà venduto allo stesso prezzo degli eiettori dei concorrenti. E' l'ultima soluzione win-win" commenta Joseph Karbassi, Vice presidente della Divisione Automation Piab.

La tecnologia di eiezione per vuoto è basata sulle cartucce dell'eiettore che offrono migliori prestazioni di vuoto rispetto agli eiettori convenzionali a singolo stadio delle medesime dimensioni. Quindi può essere ottenuto un risparmio energetico di circa il 28%, se gli eiettori della gamma Value Line vengono utilizzati per sostituire eiettori similari. Progettati senza valvole a cerniera, gli eiettori sono altamente affidabili, anche in ambienti sporchi e polverosi.  

I prodotti della gamma Value Line vanno ad offrire anche ai clienti della fascia bassa del mercato, ciò che Piab ha finora offerto sempre e solo ai clienti della fascia alta del mercato per oltre 60 anni– esperienza, innovazione, ed un servizio globale ed uniforme. Oggi l'azienda serve entrambe le fasce di mercato  sia con le sue soluzioni tecnologiche ed avanzate di eiettori, che con la sua gamma di eiettori di base e standard.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci