Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

Le piCLASSIC consentono un risparmio di energia fino al 40% rispetto alle pompe a palette

Data 16/05/2011

La piCLASSIC è la nuova famiglia di pompe per vuoto Piab basata sulla tecnologia COAX®. Consigliata per un ampia gamma di applicazioni con necessità di grande aspirazione, le piCLASSIC hanno dimensioni e peso contenuti ed efficienza maggiore delle precedenti pompe della stessa taglia.

Grazie all'elevata porta a bocca libera non è neccessaria l'istallazione di un costoso serbatoio del vuoto, usato normalmente su macchine che lavorano ad alta velocità con pompe a palette. Le piCLASSIC sono alimentate ad aria compressa, facili da avviare e spegnere, ideali per applicazioni dove il vuoto serve ad intermittenza, con grande risparmio di energia.

"Capitalizzando i vantaggi della tecnologia COAX® rispetto ai tradizionali eiettori multistadio, le piCLASSIC sono disponibili con oltre il 70% di portata superiore alle vecchie pompe" racconta Jan Schieche, Global Product Manager Pompe & Accessori, Piab.

Il programma piCLASSIC offre tre tipologie di cartucce per adattarsi meglio alle varie applicazioni:

  • Xi – Alto vuoto, con un valore massimo di circa il 95 %. Consigliata per applicazioni con materiali non porosi, e dove è necessario un elevato livello di vuoto.
  • Si – Alta portata a livelli di vuoto medi e bassi. Consigliata per applicazioni dove le perdite sono rilevanti, come nell'industria del packaging, e dove agli eiettori è richiesta una grande portata per garantire presa, sollevamento e manipolazione sicuri.
  • Pi – Bassa pressione di alimentazione di 3,14 bar ideale per stabilimenti con pressione di alimentazione bassa o fluttuante. Altri componenti pneumatici presenti sulla macchina possono essere sensibili all'alta pressione.

Le caratteristiche della piCLASSIC sono peso ridotto e un design modulare che permette a tutti gli utilizzatori di incrementare facilmente le prestazioni della pompa aggiungendo delle cartucce (fino ad un massimo di 6). La piCLASSIC ha tutte le caratteristiche per essere vista come un'alternativa alle pompe a palette, come la possibilità di essere montata vicino all'utenza, caratteristica che riduce notevolmente il consumo di energia. Ci sono pochissime parti in movimento, quindi nessun costo di fermo macchina e di riparazione. Il nuovo corpo pompa si smonta facilmente per l'eventuale pulizia.

La piCLASSIC è disponibile con la funzione Energy Saving per applicazioni a tenuta.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci