Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 con valvola di tipo latching

La valvola bistabile mantiene la presa in caso di emergenza

Data 13/07/2016

Valvola on/off bistabile disponibile tra gli optional dell'eiettore per vuoto piCOMPACT®23 per una maggiore sicurezza.

Taby, Svezia – Una valvola on/off bistabile (tipo latching) è tra le funzionalità aggiuntive offerte da Piab per la sua piattaforma premium all-in-one di generazione del vuoto piCOMPACT®23. La valvola on/off bistabile (tipo latching) è stata progettata appositamente per l'utilizzo in sistemi soggetti ad arresti di emergenza o per la movimentazione di oggetti costosi, delicati o pesanti.

Progettata per fermarsi e mantenere l'ultimo stadio di processo in caso di arresto di emergenza, la valvola bistabile offre una maggiore tranquillità, rendendo i sistemi di movimentazione più sicuri per i prodotti e per il personale addetto. La capacità di trattenere gli oggetti in seguito a un arresto di emergenza aiuta a prevenire danni accidentali ai prodotti e lesioni personali agli operatori.

"Siamo orgogliosi di presentare questa valvola di tipo latching come meccanismo di sicurezza opzionale aggiuntivo della nostra piattaforma di generazione del vuoto piCOMPACT®23", afferma Joseph Karbassi, Vicepresidente della divisione Automazione Piab.

"Insieme alle altre funzionalità opzionali da poco disponibili per piCOMPACT®23, ci permette di offrire una serie di caratteristiche davvero ottimale, che darà ai nostri clienti l'opportunità di ottenere le migliori prestazioni possibili e un funzionamento più sicuro in qualsiasi applicazione", aggiunge.

Inoltre, la valvola on/off bistabile appositamente progettata può essere utilizzata insieme alle opzioni di energy saving offerte per l'integrazione su piCOMPACT®23, come la funzione ES e la funzione brevettata di controsoffio potenziato, che assicura un controsoffio più efficiente ed economico dal punto di vista energetico, permettendo cicli di produzione più rapidi, e il controsoffio intelligente (IBO), che disattiva automaticamente il controsoffio in assenza di vuoto.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci