Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 con IO-Link

La tecnologia IO-Link collega stabilimenti intelligenti

Data 29/06/2016

L'eiettore per vuoto piCOMPACT®23 è ora disponibile con la tecnologia universale IO-link per la comunicazione intelligente.

Taby, Svezia – Piab fa il suo ingresso nell'arena della comunicazione intelligente tra sensori e attuatori ed è orgogliosa di presentare la possibilità di integrare una tecnologia universale di input/output (IO) nella sua piattaforma premium all-in-one di generazione di vuoto piCOMPACT®23. Selezionabile come funzionalità aggiuntiva opzionale, IO-Link è una tecnologia di comunicazione universale che può essere utilizzata con qualsiasi tipo di bus di campo, consentendo agli utenti di collegare facilmente sistemi diversi all'interno di uno stesso stabilimento.

Primo standard mondiale (IEC 61131-9) per la comunicazione punto a punto tra sensori e attuatori, IO-Link si basa sulla connessione a tre fili per sensori e attuatori, rendendo la facilità di cablaggio uno dei suoi vantaggi principali. Originariamente sviluppata in Germania, sta guadagnando popolarità nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

"IO-Link non è un'esclusiva Piab: è proprio questo il punto di utilizzare una tecnologia IO standard universale. È proprio per via della sua universalità e indipendenza dai bus di campo che può essere utilizzata come gateway per altri sistemi bus utilizzati in altre parti del mondo o all'interno di determinati settori industriali", dichiara Joseph Karbassi, Vicepresidente della divisione Automazione Piab.

Tuttavia, esclusivi Piab sono gli strumenti software per IO-Link appositamente sviluppati dall'azienda e particolarmente intuitivi. Ciascun dispositivo che utilizza IO-Link deve essere dotato di descrizione dell'apparecchio IO (IODD) individuale per consentire la configurazione da parte degli operatori. Per aiutare i clienti a sfruttare appieno la nuova funzionalità IO-Link, Piab si è concentrata sulla realizzazione di un IODD per piCOMPACT®23 intuitivo e di facile comprensione e utilizzo.

Inizialmente disponibile come optional per piCOMPACT®23, IO-Link sarà selezionabile anche per l'integrazione su altri prodotti Piab a controllo elettronico. L'IODD, insieme ad altre informazioni per l'utente, è scaricabile dal sito web dell'azienda.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci