Feedback

Choose your language

Close

Conveyor piFLOW®

Integrare il più competivo dispositvo di trasporto per polveri disponibile sul mercato

Data 30/09/2011

Il piFLOW® è facile da usare senza compromessi sulle prestazioni. E' stato progettato con una botola di scarico ad apertura totale, per velocizzare la fase di scarico e incrementare la produzione.

E' un'alternativa efficiente richiesta dal mercato sia per la capacità di trasporto, sia per le migliori caratteristiche rispetto a dispositivi di trasporto meccanico. L'ampia sezione di scarico permette uno scarico molto veloce e una portata maggiore. Il design lo rende ideale per l'integrazione in molte applicazioni industriali.

"Il design del nuovo piFLOW®i rende possibile il trasporto di quantità doppie di materiale rispetto ai conveyor tradizionali. Questo permette ai clienti di utilizzare una soluzione davvero efficiente" racconta Josef Ramslöv, Vice Presidente della Material Handling Division.

Come gli altri conveyor Piab in produzione il piFLOW® è conforme alle normative ATEX.

Il piFLOW® è equipaggiato con cartucce COAX®, il modo più efficiente per generare vuoto. Le cartucce COAX® sono più piccole, affidabili ed efficienti degli eiettori tradizionali, e permettono, grazie al loro design, un circuito del vuoto modulare ed efficiente. Un circuito del vuoto basato sulla tecnologia COAX® garantisce al cliente un portata tre volte superiore a quella di un sistema con eiettori tradizionali, riducendo il consumo di energia.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci