Feedback

Choose your language

Close

I trasportatori Piab facilitano il recupero del prodotto

I trasportatori Piab facilitano il recupero del prodotto

Data 01/02/2017

I trasportatori in depressione piFLOW® e gli accessori assicurano un recupero ottimale del prodotto. 

Täby, Svezia – Gli scarti rappresentano un grande problema per tutti i produttori. Processi di confezionamento difettosi, macchine per la produzione di compresse alimentate con una quantità eccessiva di ingredienti costosi e fuoriuscite di enzimi, detergenti o sostanze chimiche dai serbatoi di produzione possono comportare enormi sprechi di materiali o prodotti. Oltre alle perdite di natura economica e alle implicazioni più vaste per l'ambiente, questi sprechi possono anche compromettere l'ambiente di lavoro, mettendo a repentaglio la sicurezza del personale di produzione. Per tutti questi motivi, sempre più industrie stanno adottando procedure specifiche di recupero del prodotto ed i trasportatori in depressione rappresentano la soluzione ideale per i produttori che intendono minimizzare gli scarti e massimizzare la produttività.

Provvedendo a recuperare il prodotto, i trasportatori in depressione piFLOW® di Piab sono in grado di soddisfare le esigenze di una varietà di produttori ed applicazioni. Inoltre, grazie al costo contenuto, i trasportatori in depressione Piab rappresentano la soluzione più economica per un recupero ottimale del prodotto. Disponibili in quattro modelli differenti per varie applicazioni, ad esempio nel settore alimentare, di confezionamento farmaceutico e manifatturiero in generale, i trasportatori presentano il minimo ingombro, la massima versatilità di disposizione della tubazione e sono facilissimi da montare e smontare. Il design igienico li rende più facili da pulire e sottoporre a manutenzione, velocizzando la riconfigurazione, contribuendo ad una maggiore efficienza dei processi e quindi a procedure di recupero estremamente produttive. 

Inoltre, è disponibile un vasto assortimento di accessori a complemento dei trasportatori, tra cui lance di aspirazione per i materiali a flusso regolare o granulari, lance fluidificanti per i materiali più impegnativi e tubi di alimentazione specifici per i prodotti più fragili. Sono disponibili anche una stazione di scarico per sacchi, una stazione di alimentazione e vari adattatori di alimentazione e la possibilità di scegliere tra interfacce generiche o specifiche di Piab aumenta ulteriormente le possibilità di regolazione. Grazie alla bassa rumorosità, all'ermeticità di trasporto, alla certificazione ATEX ed alla conformità alle normative FDA ed al regolamento europeo 1935/2004, oltre che alla metodologia Good Manufacturing Practice, i trasportatori assicurano un ambiente di lavoro sicuro , che si traduce in una maggiore produttività.

Volete scoprire come, quando e perché i trasportatori in depressione possono aiutarvi a ridurre gli scarti?

Scaricate il nostro white paper per saperne di piu.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci