Feedback

Choose your language

Close

Unità filtrante di secondo grado

I filtri ultrafini garantiscono aria pulita e priva di enzimi

Data 03/06/2016

La nuova unità filtrante per l'aria di scarico, offre una protezione supplementare in impianti di produzione di detersivi.

Taby, Svezia - Al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per il personale che lavora negli impianti di lavorazione per prodotti chimici e farmaceutici, Piab introduce nuovi gruppi filtro dell'aria di scarico ultra-sottili  per l'utilizzo con conveyor. Offerti come accessori standard, i filtri sterili sono della classe di filtrazione ultra-fine - U15-17, chiamato Ultra Low Penetration Air (ULPA).

Capace di una efficienza di filtrazione fino al 99,9999 per cento, le nuove unità filtranti offrono una performance di filtrazione migliorata rispetto al High Efficiency Particulate Air (HEPA). Progettate per il funzionamento con conveyor  piFLOW®p e piFLOW®t, per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature come ad esempio per la produzione di detergenti. Le unità filtranti garantiranno che l'aria di scarico sia completamente libera da ingredienti medicalmente attivi , eliminando ogni potenziale rischio per la salute per il personale.

"Le unità filtranti sono progettate per essere installate tra la pompa e il corpo conveyor. Sono facili da montare e da rimuovere per la sostituzione. Tuttavia, se i filtri primari sono montati, dimensionati e mantenuti correttamente, questi filtri secondari dovrebbero durare indefinitamente e mai essere sostituiti ", afferma Tomas Dahl, Strategic Sales OEM, Piab’s Materials Handling Division.

Il trasporto in depressione è consigliato come best practice per il processo di traferimento per molte delle fasi nella produzione di detergenti dall' International Association for Soaps,  AISE e AIC. È la tecnologia preferita per il trasporto di materiali come ingredienti di detergenti, compresi enzimi o polveri miste contenenti enzimi. Questi materiali sono inseriti in miscelatori e frullatori, comprimitrici, e macchine per l'imballaggio. I trasportatori PIAB soddisfano le esigenze dei produttori in materia di trasporto, e può ora fornire la filtrazione ULPA opzionale per garantire ulteriormente la completa rimozione di tracce di enzimi e altri materiali nocivi.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci