Feedback

Choose your language

Close

PR VL cups

Eliminare il PVC dai sistemi di vuoto di base

Data 02/12/2015

Le ventose della gamma Value Line offrono soluzioni prive di PVC per cartonatrici e sistemi semplici con pinze. 

Taby, SveziaLe ventose della gamma Value Line Piab si stanno dimostrando popolari con i clienti.  La ragione è semplice: le ventose hanno un senso; economicamente perché creano valore in termini di denaro, e dal punto di vista ambientale perché sono fatte di un materiale elastomerico termoplastico riciclabile (TPE), invece del cloruro di polivinile dannoso per l'ambiente (PVC).

Combinando le caratteristiche della gomma e della plastica, il TPE è un materiale forte e durevole, nonché flessibile, che sta guadagnando grande popolarità e diventando un valido sostituto al PVC in numerose applicazioni.

Tutte le ventose della gamma Value Line sono fatte di TPE, rendendole più rispettose verso l'ambiente e più facilmente riciclabili. Subito disponibili globalmente, le ventose sono state attentamente progettate per adattarsi ad applicazioni standard di sistemi di vuoto automatizzati, e sono disponibili in un'ampia gamma di forme e dimensioni.

L'intera gamma di ventose della Value Line comprende 21 ventose in tre diversi modelli: piane/concave, con soffietti e con soffietti lunghi, ciascuna in sette diverse dimensioni, con diametro variabile da 20 a 75mm. Le ventose resistenti all'abrasione mostrano buona resistenza all'usura ed un labbro di tenuta sottile che, combinato con un compensatore di livello integrato, fornisce una buona presa anche su superfici leggermente in rilievo o ondulate. 

La prestazione uniforme, coerente ed economica delle ventose della gamma Value Line, le rendono idealmente adatte ad essere utilizzate in sistemi automatizzati di stampaggio ad iniezione, così come in macchine per la formatura di scatole. Le ventose piane/concave sono basse e facili da installare su strumenti con pinze e bracci robotici. Prezzi scontati sono disponibili per confezioni di grandi quantità di ventose.

I prodotti della gamma Value Line vanno a soddisfare le esigenze dei clienti di fascia bassa del mercato, Piab ha finora servito sempre e solo i clienti della fascia alta del mercato per oltre 60 anni– esperienza, innovazione, ed un servizio globale ed uniforme. Oggi l'azienda serve entrambe le fasce di mercato  sia con le soluzioni di ventose di alta qualità , che con la gamma di ventose di base e standard.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci