Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

Con la nuova generazione Piab, i sistemi di sicurezza sono ancora più intelligenti

Data 20/03/2019

Gli optoaccoppiatori integrati nell’eiettore per vuoto Piab piCOMPACT®23 SMART aumentano ulteriormente il livello di sicurezza.

Täby, Svezia – La nuova generazione dei popolarissimi generatori di vuoto Piab piCOMPACT®23 è stata sviluppata veramente con la sicurezza al centro. Infatti, grazie agli optoaccoppiatori, il nuovo piCOMPACT®23 SMART integra diverse funzionalità di sicurezza di livello superiore negli impianti del vuoto destinati alla movimentazione automatica di particolari pesanti e/o costosi. Un ottimo esempio è il settore automobilistico, in cui vengono movimentati di continuo particolari metallici voluminosi e ingombranti, e la sicurezza sia degli operatori che dei particolari è considerata una priorità assoluta.

Gli optoaccoppiatori integrati nel generatore di vuoto piCOMPACT®23 SMART creano una barriera isolante tra le linee di attuatori e sensori, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e limitando il rischio di danni accidentali alle attrezzature o lesioni personali. Separando le linee dei sensori da quelle degli attuatori per valvole o altre parti mobili, gli optoaccoppiatori prevengono il rischio che, in caso di collegamento errato o interruzione di corrente, possano verificarsi situazioni pericolose come l’apertura imprevista delle valvole, il movimento incontrollato dei cilindri o la rotazione dei bracci robotizzati in direzione errata.

Ad esempio, un arresto accidentale dell’alimentazione ad un dispositivo del sistema, un cortocircuito o magari un collegamento errato in sede di manutenzione non comporta problemi a cascata e danni al resto del sistema. Gli optoaccoppiatori dell’ultima generazione di eiettori per vuoto compatti di Piab rappresentano una soluzione intelligente a questo tipo di problemi, prevenendoli prima che possano insorgere situazioni critiche.

Inoltre, tutti gli involucri e i quadri elettrici hanno classe di protezione IP65, rendendo piCOMPACT®23 SMART un sistema per vuoto estremamente robusto, affidabile e sicuro. Il prodotto è progettato per assicurare la massima sicurezza degli operatori anche negli ambienti industriali più impegnativi e gravosi, e queste misure di sicurezza aggiuntive sono solamente un esempio delle nuove funzionalità pratiche e intelligenti offerte di serie su Piab piCOMPACT®23 SMART. Pronta per le fabbriche intelligenti del futuro, la nuova serie è dotata anche di una funzionalità di visualizzazione giroscopica che facilita le letture, riducendo il rischio di errore e aumentando la produttività. Inoltre, la nuova generazione SMART di eiettori per vuoto è pronta a sfruttare e garantire tutti i vantaggi offerti dal futuro connesso e ricco di informazioni di Industria 4.0.

 

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci