Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® ventosa con pompa a vuoto

Aspirazione immediata con COAX® in piGRIP®

Data 03/06/2013

Rapidi tempi di risposta con un generatore di vuoto integrato in un attacco.

Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, offre la propria tecnologia brevettata COAX® in una nuova unità decentralizzata chiamata COAX® in piGRIP®. COAX® è la più efficiente tecnologia ad eiettori per creare il vuoto usando l'aria compressa, basata sul concetto multistadio.

Il generatore decentralizzato COAX® in piGRIP® è ideale per applicazioni impegnative (con perdite e/o alta velocità) dove piccoli oggetti devono essere manipolati. Esempi sono la manipolazione o l'apertura di sacchetti, la manipolazione di piccole scatole. Settori principali sono quello alimentare, cosmetico e farmaceutico.

Dispositivi per la manipolazione/bloccaggio con ventose possono avere la produzione del vuoto decentralizzata o centralizzata. Un sistema decentralizzato è tale quando il vuoto è generato in modo indipendente in ogni ventosa nel punto di utilizzo. Questi sistemi presentano notevoli vantaggi, ad esempio: rapidi tempi di risposta, rilascio rapido, elevati livelli di sicurezza (nessuna perdita) e elevata efficienza energetica grazie all'assenza di perdite di portata.

Un'ampia gamma di ventose può essere configurata all'interno del programma piGRIP® per rispondere alle necessità delle applicazioni. Le unità configurate possono essere montate su un profilo di alluminio standard grazie al kit di montaggio dedicato. Un'altezza totale compatta (attacco a scomparsa) e la possibilità di montare l'attacco in diversi modi permette di salvare spazio sulla mano di presa.

Accessori come vacuostati e valvole per il controsoffio possono essere montati direttamente sulle porta ausiliarie dell'unità in modo da incrementare la sicurezza e produttività dell'intero sistema.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci