Feedback

Choose your language

Close

piSAVE optimize

Aggiorna la tua pompa pneumatica con piSAVE optimize e risparmia il 30-50% di energia

Data 03/09/2012

Funzione completamente pneumatica con una semplice connessione per pompe del vuoto ad aria compressa.

La Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, è orgogliosa di presentare il nuovo dispositivo piSAVE optimize, un regolatore di pressione proporzionale controllato dal vuoto. Un dispositivo completamente pneumatico facile da usare e da installare, indicato per tutte le pompe pneumatiche. Perché regolare la pressione di alimentazione quando invece, può essere regolato il livello di vuoto desiderato? Il piSAVE optimize è in grado di assolvere autonomamente questa funzione. E' stato progettato per connettersi semplicemente a qualsiasi pompa pneumatica.

Il piSAVE optimize monitora il grado di vuoto all’interno del sistema. La pressione di alimentazione di rete, applicata alla pompa pneumatica ad eiettori viene automaticamente regolata e controllata per mantenere il grado di vuoto impostato. Il grado di vuoto viene quindi mantenuto costante e, l’aria/energia utilizzata viene ridotta ad un valore minimo tale da soddisfare l’applicazione richiesta.

Il piSAVE optimize alimenta la pompa alla massima pressione fino a quando il livello di vuoto viene raggiunto. Questo significa nessuna riduzione della portata iniziale nelle applicazioni ad alta velocità. L'unità reagisce in tempi rapidi per cambiare la pressione di alimentazione in seguito a variazioni del livello di vuoto in presenza di perdite per mantenere il livello di vuoto impostato.

Disponibile in due versioni, componente singolo con una semplice connessione per qualsiasi pompa ad aria compressa e versione modulare per integrazione sulle pompe piCLASSIC e CLASSIC dove il livello di vuoto si regola agendo su una vite presente sull'unità.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci