Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Tempi di installazione formidabili grazie all'eiettore con funzioni integrate più veloce al mondo

Data 25/03/2014

Piab aggiorna la gamma piCOMPACT®, il primo sistema di eiettori basati sull'efficiente tecnologia COAX®, montabili su manifold, presente sul mercato. 

Lavorando a bassa pressione e massimizzando l'utilizzo di aria compressa, gli eiettori COAX® riducono il consumo di energia per gli utilizzatori incrementando al contempo produttività e affidabilità. Gli articoli della gamma piCOMPACT® sono ideali per il pick and palce in applicazioni dove la manipolazione di piccole parti pesanti è importante, come nel settore dell'elettronica, semiconduttori, plastica, metallo, micro packaging, pick&place e integrazione robotica.

Usando le cartucce COAX® Piab, il più piccolo eiettore multistadio al mondo, la gamma piCOMPACT® garantisce portate tre volte superiori a prodotti similari. Questo riduce il consimo di energia del 30-50 percento al confronto con eiettori tradizionali, portando sostanziali vantaggi in termini di sotenibilità nei costi di energia. Offrendo una portata superiore, la pompa piCOMPACT® aumenta la forza di presa e incrementa la velocità di manipolazione, minimizzando i danni agli oggetti manipolati e riducendo i fermi macchina. piCOMPACT® permette inoltre rapidi tempi di rilascio dei pezzi manipolati sulle linee di produzione, facendo guadagnare efficienza.

L'intelligente funzione piSAVE on/off azzera il consumo di aria compressa quando il livello di vuoto è stato raggiunto. Una funzione aggiuntiva, ACM , disattiva automaticamente l'energy saving eliminado il problema del funzionamento con il tipico ronzio in applicazioni dove il generatore di vuoto tende ad accendersi e spegnersi ripetutamente. L'ACM capisce automaticamente se le funzione ES è necessaria o no.  Con una valvola integrata "allo stato dell'arte" e valvola di controsoffio come parte del pacchetto completo piCOMPACT®, affidabilità, istallazione e velocità di funzionamento possono essere assicurate. L'impostazione di risparmio energetico e del segnale del vcuostato è "user-friendly", significa che con la  piCOMPACT®  non vi sono rischi per eventuali errori di impostazione dei parametri del il funzionamento.

Gli articoli della rinnovata gamma piCOMPACT® sono più compatti e leggeri degli eiettori convenzionali, riducendo il peso totale del dispoditivo di presa. Questo design innovativo permette al sistema azionamenti più veloci e incremento della capacità produttiva.

 “I generatori di vuoto oggi sono componenti essenziali per un numero imprecisato di applicazioni in produzione e in applicazioni di automazione più generali, in una vasta gamma di settori, con centinaia di richieste specifiche sul prodotto. Su tutta la linea, gli utilizzatori sono alla ricerca di prestazioni migliori con riduzione dei costi di esercizio, sempre considerando il proprio impatto sull'ambiente,” racconta Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione, Piab. “Il consumo di energia è un fattore chiave per gli utilizzatori quando si cerca di ridurre i costi di esercizio di un circuito del vuoto. Lavorando a bassa pressione di alimentazione grazie all'efficiente tecnologia COAX®, la gamma piCOMPACT® aumenta la produttività per le piccole applicazioni di manipolazione, facendo risparmiare denaro e ridurre l'emissione di gas clima-alteranti.”

Gli eiettori piCOMPACT® sono disponibili in differenti versioni per adattarsi ad una varietà di applicazioni, comprese quelle che richiedono pressioni di alimentazione particolarmente basse o livelli di vuoto molto alti. Inoltre, gli eiettori compatti possono essere facilmente integrati in linee di produzione già esistenti senza particolari modifiche, e possono essere configurati rapidamente per soddisfare le singole esigenze di produzione.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci