Feedback

Choose your language

Close

Cartuccia COAX® Di16-2

Innovazione Piab - tecnologia COAX® insensibile alla polvere

Data 23/03/2015

Piab introduce una nuova cartuccia COAX®, appositamente realizzata per quelle applicazioni in presenza di eccessiva polvere e impurità.  La cartuccia nella taglia MINI viene spesso utilizzata anche nei gripper combinati Piab VGS™3010, un dispositivo di vuoto decentralizzato che abbina una ventosa ad una efficiente pompa pneumatica ad eiettori multi-stadi, integrata come unità singola detta anche “Gripper”.  

 

In condizioni ambientali dove vi è una notevole quantità di impurità, come nel settore del packaging dove  è presente il cartone, questa nuova cartuccia insensibile alla polvere COAX® Di16-2 è in grado di fare la differenza. Generalmente, in queste applicazioni, il filtro non viene utilzzato poichè si intaserebbe in pochi istanti e ridurrebbe in maniera sensibile l’efficacia complessiva del circuito di vuoto.  La nuova COAX® Di16-2 è una cartuccia a due stadi senza membrane. Polvere ed impurità saranno in grado di attraversare gli eiettori eludendo il rischio di intasamento, anche in applicazioni estreme, come in presenza di elevata umidità, in combinazione con polvere. La COAX® Di16-2 è in grado di raggiungere un vuoto pari a 70-kPa alla pressione di alimentazione di 6 bar.

La tecnologia ad eiettori COAX® si basa su un concetto multi-stadi che crea il vuoto mediante l’utilizzo dell’aria compressa. L’integrazione di tale concetto all’interno di una cartuccia di vuoto COAX® consente di accedere ad una tecnologia molto flessibile, affidabile, efficiente e, di ridotte dimensioni. Questa flessibilità è particolarmente apprezzata presso gli utilizzatori che intendono progettare dispositivi modulari per applicazioni specifiche.

 

Tra le principali caratteristiche delle attuali pompe a vuoto Piab dotate della tecnologia COAX® occorre evidenziare le dimensioni compatte, la semplicità di installazione e, un ridotto livello sonoro.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative per il vuoto che da un lato aumentano l'efficienza energetica e la produttività e, dall'altro, migliorano l'ambiente di lavoro degli utilizzatori del vuoto in ogni parte del mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci