Feedback

Choose your language

Close

piPUMP

Efficienza e facilità di istallazione in un unica pompa – piPUMP

Data 16/06/2014

Generatore di vuoto progettato per il pick and place di piccoli oggetti

Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, offre la sua tecnolgia brevettata COAX®  in una nuova piccola pompa "piPUMP MICRO". COAX® è modo più efficiente per generare il vuoto usando aria compressa.

piPUMP MICRO è facile da configurare, da istallare e usare. Il configuratore sul sito Piab, www.piab.com, permette agli utilizzatori di scegliere la tipolgia di eiettore e di abbinare le funzionalità opzionali come connessioni e filtrazione. 

La piPUMP può essere usata per piccoli circuiti centralizzati o per sistemi semi-decentralizati dove più unità alimentano un gruppo di ventose ciascuno. Grazie al peso contenuto e alle piccole dimensioni può essere usato in circuiti completamente decentralizzati come ad esempio sui Delta robot.

Il ridotto ingombro permette istallazioni e usi versatili. L'installazione è veloce grazie agli innesti rapidi e a un una connessione comune per l'aria compressa, in base al numero di unità scelte. Lo scarico centralizzato permette il convogliamento dello scarico in applicazioni in camera bianca. 

Le cartuccie COAX® sono fino a due vole più performanti di alre cartucce e hanno fino tre volte la portata di un ejettore convenzionale a parità di consumo; la piPUMP MICRO è in grado di offrire ottime prestazioni anche in caso di pressione di alimentazione bassa  o fluttuante (0,1-0,6 MPa).  Inoltre, piPUMP MICRO inizia a generare vuoto non appena la valvola di alimentazione è commutata, sfruttando al meglio l'uso di aria compressa e riducendo i consumi rispetto ad ogni tradizionale pompa del vuoto.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci