I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
Data 09/02/2017
In effetti, il 2016 ha segnato una sorta di nuovo inizio per Piab.
Abbiamo fornito le nostre soluzioni ad un numero crescente di clienti in tutto il mondo. Abbiamo aumentato il numero di dipendenti per supportare ulteriormente i nostri clienti e completato due acquisizioni. La prima risale al mese di luglio e ha riguardato Kenos, azienda italiana specializzata in sistemi di presa a vuoto che sviluppa, produce e distribuisce sistemi speciali per segmenti industriali specifici. Inoltre, l'azienda è rinomata per la professionalità, la qualità e la puntualità di consegna.
La seconda acquisizione è avvenuta appena prima di Natale e ha riguardato l'azienda svedese Vaculex, produttrice leader mondiale di sistemi di sollevamento basati sulla tecnologia del vuoto. Vaculex esporta ed è presente in tutto il mondo tramite il proprio personale di vendita e distributori locali.
Naturalmente, la scelta di queste due aziende non è stata dettata dal caso. Infatti, sono un complemento eccellente per i nostri clienti e nostri mercati a livello globale, in quanto rappresentano un'estensione naturale del prodotto con evidenti sinergie dal punto di vista tecnologico. Kenos, Vaculex e Piab movimentano il materiale da un punto all'altro sfruttando la tecnologia del vuoto e tutte le tre aziende sono sinonimo di prodotti di alta qualità ed estremamente affermate sul mercato. Dai clienti finali ai nostri partner/distributori, la richiesta di questi tipi di prodotti è estremamente elevata e di conseguenza abbiamo valutato approfonditamente se svilupparli internamente o tramite l'acquisizione di aziende all'avanguardia tecnologica e con un marchio forte sul mercato. Alla fine, abbiamo di deciso di optare per la seconda opzione. Per i nostri clienti, questo significa che anziché rivolgersi a numerosi fornitori potranno contare su un pacchetto unico e completo di prodotti, tutti caratterizzati dallo stesso livello tecnologico elevato.
Per un'azienda che proviene da una struttura a gestione familiare e caratterizzata da stabilità e crescita organica, questa può sembrare una grande sfida. Tuttavia, posso affermare che l'entusiasmo all'interno di tutta l'azienda è straordinario, un aspetto fondamentale per avere successo.
Non vediamo l'ora di poter continuare a servire al meglio il mercato come un'unica azienda su base globale.