Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Cartucce COAX®

Marchi registrati

Piab®

La Piab® è una Società la cui organizzazione incoraggia le soluzioni innovative. Fin dalla sua fondazione, nel 1951, è stata sviluppata una vasta gamma di prodotti nell'area del vuoto e degli strumenti di misura. Il primo prodotto Piab è un compasso che ha semplificato notevolmente il lavoro di molti disegnatori. Da questo discende il nome dell'Azienda: Pi (3.14) AB.

COAX®

COAX® è il marchio di fabbrica dell'ultima tecnologia Piab per la generazione del vuoto, che fornisce prestazioni ottimali a pressioni di alimentazione elevate e ridotte. I prodotti Piab basati sulla tecnologia COAX® sono ideali nei casi in cui le linee ad aria compressa erogano aria a pressioni basse o fluttuanti.

DURAFLEX®

DURAFLEX® è il marchio di fabbrica delle ventose Piab prodotte in materiale di nuova concezione che coniuga l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano.

Kenos®

Piab ha acquisito Kenos®, azienda italiana leader nel mercato dei grippers di grandi dimensioni. Kenos® progetta e produce sistemi di presa usati in varie applicazioni ad esempio imballaggi, legno, alimentare, ecc. 

piCOBOT®

Una soluzione intelligente per end-of-arm tool (EOAT) progettata specificatamente per il mercato dei cobot. Grazie alla tecnologia del vuoto sviluppata da Piab, che assicura una maggiore efficienza e produttività e un ambiente di lavoro migliore, piCOBOT® offre nuove estensioni plug-and-play compatibili con gli standard del settore ai robot collaborativi di ultima generazione, i cosiddetti cobot.

piCOMPACT®

La piCOMPACT® è una famiglia di eiettori con unità di controllo integrata. E' un programma componibile che permette il montaggio in batteria di diverse unità con connessioni pneumatiche e elettriche comuni.

piFLOW®

piFLOW® è la gamma di trasportatori in depressione Piab facile da usare senza compromessi sulle prestazioni. E' stato progettato per migliorare lo scarico del prodotto e incrementare la produttività. Il piFLOW® è equipaggiato con cartucce COAX®, la soluzione più efficiente per produrre vuoto.

piGENTLE®

Il fattore chiave per per la movimentazione senza danneggiamenti delle compresse è la velocità. Al fine di mantenere intatte le compresse nell'intero sistema di trasporto è essenziale mantenere una bassa velocità controllata. L'innovativa tecnologia piGENTLE® è stata progettata per consentire una bassa e costante velocità di trasferimento compressa, indipendentemente dalla quantità di compresse. È anche indipendentemente dalla dimensione, forma o peso.

piGRIP®

piGRIP® è il marchio delle ventose modulari che sono compatibili con moltissime macchine e possono essere utilizzate per la manipolazione di molti materiali. I cinque diversi labbri piGRIP® permettono la scelta della corretta durezza della ventosa per il materiale che si intende manipolare. Grazie al soffietto rigido, piGRIP® è stabile abbastanza per manipolare oggetti con grandi accelerazioni e velocità più alte rispetto ad una ventosa tradizionale. 

piINLINE®

piINLINE® è il marchio di fabbrica dei generatori di vuoto "in linea" che utilizzano al suo interno la tecnologiah COAX®. Questi piccoli generatori di vuoto dispongono della connessione dell'aria compressa e del vuoto "in linea" e possono essere montati direttamente sul tubo vicino alla ventosa (o al punto di aspirazione).

piLIFT® SMART

Più intelligente, efficiente dal punto di vista energetico, silenzioso, ergonomico e basato sullo stesso principio fisico di tutti i sollevatori a vuoto, piLIFT® SMART di Piab rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma, in quanto è il primo sollevatore a vuoto in assoluto sul mercato predisposto per Industria 4.0.

piSAVE®

I nostri prodotti piSAVE® permettono risparmio di energia in varie applicazioni. I prodotti piSAVE® migliorano i sistemi di vuoto esistenti.

piSOFTGRIP®

piSOFTGRIP®, sviluppato specificatamente per l’automazione nell’industria alimentare. Il nuovo gripper a vuoto è in grado di afferrare anche gli oggetti più delicati e leggeri con forme complesse e/o superfici insolite. Un’altra potenziale applicazione è il prelievo di piccoli oggetti di forma irregolare come i giocattoli dai rispettivi contenitori.

PVA™

PVA™ è il marchio di fabbrica di Piab Vacuum Academy, che fornisce in tutto il mondo formazione teorica e pratica sulla tecnologia del vuoto a livello industriale. I corsi sono rivolti a utenti della tecnologia del vuoto, distributori e personale Piab.

Value Line®

”Good performance at a value price”. La gamma Value Line® è studiata per applicazioni base, come formatura di scatole, stampaggio plastica, caricamento e scaricamendo di fogli di lamiera.

VGS™

VGS™ è il marchio di fabbrica di un prodotto di nuova concezione Piab, che integra le ventose ad elevate prestazioni DURAFLEX® con delle cartucce di vuoto brevettate basate sull'ultima tecnologia ad eiettori COAX®.

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci