SuccessStory Fette

Piab fournit une solution clé en main de transfert de poudres pour un fabricant de presses à comprimés

Contexte

Les entreprises possédant des presses à comprimés Fette Compacting étaient très souvent à la recherche de solutions leur permettant de transférer les grains dans leurs machines d'une manière sûre et hygiénique. Comme les transporteurs pneumatiques par aspiration ne font pas partie de la gamme des produits Fette, les clients étaient malheureusement obligés de trouver les réponses par eux-mêmes. Mais même lorsque le client trouvait chez Piab le transporteur transporteur pneumatique idéal, restait le défi de pouvoir intégrer les deux systèmes ensemble sans que cela occasionne des fuites de poussières ni de poudres. Le résultat était une perte de temps passé en bureaux d'études qui n'apportait que très peu de valeur ajoutée.

Solution

Une collaboration entre Fette Compacting GmbH et Piab AB a découlé sur une gamme de configurations standard de Transporteurs piFLOW® disposant d'une interface standard entre la comprimeuse Fette et le transporteur pneumatique Piab. L'interface de connexion est pourvue d'un capteur de niveau ainsi que d'un filtre d'aspiration pour garantir des performances optimales avec la presse à comprimés.

Résultats

Avec la gamme des transporteurs piFLOW® de Piab, Fette Compacting GmbH peut maintenant offrir en option une solution de transport de granulés clé en main. Cette solution clé en main garantit que les grains peuvent  être transportés et déversés dans la comprimeuse Fette, sans engendrer de poussières ni de déchets, et sans interférer sur la fiabilité de la comprimeuse.  Fette Compacting  GmbH a vérifié elle-même l'application de transfert pneumatique avec la comprimeuse pour garantir la performance globale du système.

P.S.

La presse à comprimés Fette FE55 avec le transporteur Piab piFLOW® ont été présentés ensemble à l'occasion du salon ACHEMA 2012. Fette Compacting GmbH  a également obtenu le Prix de l'Innovation ACHEMA 2012 pour le lancement de cette nouvelle presse à comprimés FE55.


Produits connexes

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous