Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ensacheuse

Pari gagné avec un transporteur pneumatique Piab chez un emballeur primé

Contexte

Le client est une société de conditionnement basé au Pays de Galles. L'opération consistait transférer depuis un GRVS un produit de traitement de jardin en granulés, vers une ensacheuse. Le client est une société primée dans le domaine de l'emballage, qui travaille dans de nombreux secteurs d'activités, dont les soins à domicile, la santé et le bien-être, et les soins à la personne. Ils sont capables de conditionner toutes sortes de produits depuis de la poudre, en sachets de 5 mg, jusqu'à des bouteilles de verre de 1 litre, en passant par la mise de gélules sous blisters. Le client connaissait des problèmes avec sa vis transporteuse pour transférer des granulés de jardin vers l'ensacheuse. Cette vis altérait l'intégrité des granulés qui se décomposaient en poudre fine qui elle-même finissait par colmater la vis. Les interruptions de production pour le démontage et le nettoyage étaient fréquentes. Les coûts de production étaient trop élevés et inacceptables.

Solution

Durant une première visite sur le site pour prendre connaissance de l'application, Piab proposa un transporteur pneumatique piFLOW®i à monter au-dessus de l'ensacheuse avec une pièce de transition permettant au produit de s'écouler directement dans la machine. La commande du transporteur fut reliée à un détecteur de niveau placé sur l'ensacheuse tandis qu'une canne d'alimentation permettait de prélever les granulés dans le GRVS. Une fois cette solution acceptée, Piab réalisa un essai sur site pour prouver que les granulés pouvaient être transférés de manière satisfaisante sans les abîmer et sans colmatage.   

Résultats

Il n'est maintenant plus nécessaire d'arrêter la production pour nettoyer la vis transporteuse. Les temps d'immobilisation ont été réduits et les contrôles sur le système de transport améliorés. Le Directeur de l'Ingénierie ajouta: “Je suis si content du transporteur que j'en ai commandé un second pour une autre ensacheuse, et que je réfléchis à un transporteur pneumatique Piab pour une autre application."

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous