Dans le monde extrêmement compétitif de la fabrication automobile, les équipes de production de ce constructeur étaient poussées à faire fonctionner les presses de transfert à des vitesses plus élevées pour augmenter la production. Les plaques de tôle passent au travers d'une série de presses pour former les éléments de carrosserie d'une voiture. Des ventouses sont utilisées pour d'abord charger les plaques, puis ensuite les transférer d'une presse à l'autre. A cause des besoins plus élevés de production, des pièces décrochaient des ventouses car la force de maintien était insuffisante. La vitesse était de 8 à 8.5 coups par minute et la Direction souhaitait la faire passer de 10 à 11 coups par minute. La possibilité de fonctionner à des vitesses plus rapides permettrait à l'usine de prendre plus de commandes. Si Piab était capable de proposer une solution, la Direction l'ajouterait à sa liste dans les Spécifications d'Emboutissage avec la possibilité de forcer les fabricants des outils à utiliser du Piab.
Piab fut capable de montrer à ce fabricant d'automobiles dans son laboratoire d'essais, que les ventouses de fricton DURAFLEX® avaient un meilleur grip que les ventouses habituellement utilisées. Après avoir vérifié les résultats en laboratoire, des ventouses furent montées sur une des presses d'une de leurs lignes. La vitesse de la presse put passer de 8,5 à 10 coups par minute. Les Directions de l'usine et de la marque continuent de surveiller les résultats.
Ce fabricant automobile est maintenant capable d'augmenter la vitesse de ses presses sans faire tomber de pièces grâce à une plus grande force de prise obtenue avec les ventouses de friction DURAFLEX®. Des cadences plus élevées sont maintenant enfin atteintes. Le coût des pièces est en moyenne de 43 € par pièce. Un nombre de coups par minute passant de 8 à 10 permet de fabriquer 600 pièces par heure contre 480 auparavant, soit une différence de 120 pièces par heure. Cela correspond à 5.200 € de pièces supplémentaires par heure et rend l'utilisation de ventouses de friction Piab beaucoup plus intéressante.