Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le Roi Carl XVI Gustaf de Suède et le Prince Carl Philip présentés aux systèmes de levage ergonomique de Piab

Une visite Royale sur le stand Piab à Hanovre

Date 15/04/2019

Le prince Carl Philip a fait la rencontre d'une technologie royale à Hanovre - Le PiLIFT® SMART de Piab, prêt pour l’Industrie 4.0.

Taby, Suède – Sur les traces de son père, le roi Carl XVI Gustaf de Suède, le Prince Carl Philip, Duc de Värmland, s'est rendu sur le stand Piab à la Foire de Hanovre, qui s’est tenue du 1er au 5 avril 2019, où lui a été présenté la dernière génération de tubes de levage à ventouse de la société. En apparence très similaire au premier tube de levage présenté au Roi lors d’un salon technologique à Stockholm en 1981, le piLIFT® SMART  est en fait très différent de son prédécesseur, représentant une toute nouvelle génération de tubes de levage.

Le piLIFT® SMART, qui marque le début d’une nouvelle ère pour les tubes de levage, est le premier tube de levage au monde prêt pour l’industrie 4.0. Offrant des fonctionnalités de données basées sur la connectivité Internet, il est plus intelligent que les autres systèmes de levage par le vide, même s'il repose toujours sur les mêmes principes de physique. Cependant, les avantages ne s’arrêtent pas là. Le piLIFT® SMART offre également des fonctions automatiques intelligentes, utilise une technologie de vide hautement économe en énergie, fonctionne à un niveau sonore très bas et est ergonomique par sa conception.

L’ergonomie est au cœur des tubes de levage Piab depuis leur conception. Lorsque le jeune Roi Carl Gustaf a visité l'exposition Vaculex en 1981, il a rencontré non seulement le tout premier dispositif de levage à tube à vide révolutionnaire, ainsi que l'un des fondateurs de Vaculex (aujourd'hui Piab).

« Depuis cette rencontre royale en 1981, Vaculex et Piab ont été à la pointe de l’innovation et ont continuellement élaboré des solutions ergonomiques répondant aux besoins de l’industrie dans le monde entier », déclare David Collins, vice-président et responsable de la division de gestion ergonomique de Piab.

Le PiLIFT® SMART, lancé récemment, représente l'apogée de ce développement technologique ambitieux. En détectant et en surveillant les mouvements et en répondant rapidement aux intentions de l'utilisateur, le dispositif de levage par aspiration convivial et intelligent peut soulever et peser des charges simultanément. Il sera en mesure de collecter et d’enregistrer les données en temps réel, rendant les statistiques et les analyses de processus immédiatement accessibles à ses utilisateurs via une connexion intuitive à la plateforme Web.

Grâce à une technologie brevetée qui permet de réduire de 76% sa consommation d'énergie, Le piLIFT® SMART peut soulever des charges allant jusqu'à 40 kg, ce qui en fait un outil pratique pour une multitude de tâches dans de nombreux secteurs.

 

Photos

Photo de gauche: En 1981, à Stockholm, le roi Carl XVI Gustaf de Suède (à droite) a été présenté au tube de levage par aspiration original par Stellan Petré, l’un des deux fondateurs de Vaculex, devenu par la suite la division de manutention ergonomique de Piab.

Photo de droite: en 2019 à Hanovre, le prince Carl Philip (à droite), représentant la nouvelle génération de la famille royale suédoise, rencontre la dernière génération de tubes de levage, le piLIFT® SMART, ainsi que (à partir de la gauche), Anders Lindqvist, PDG de Piab et David Collins Vice-Président et Directeur de la division Manutention Ergonomique de Piab.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Kajsa Blixth, Vice Présidente du Marketing and Directrice de la Communication
Téel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous