Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Maintenance dans une usine intelligente

Une maintenance sans faille dans les usines piSMART®

Date 13/06/2018

Les systèmes de vide piSMART® permettront à la fois de surveiller et de faire de la  la maintenance prédictive. 

Täby, Suède – Capable de relever les défis de l'Industrie 4.0, la technologie du vide piSMART® de Piab permettra d’exploiter des informations de sortie, aussi bien pour aider les opérateurs que pour automatiser ou accélérer la prise de décisions en matière de maintenance, de réglages de performances ou de qualité, et d'affiner les fonctionnalités autonomes des différents éléments. Des capteurs intelligents placés de manière stratégique et dotés d'une connectivité Internet pourront transmettre des données de manière transparente en temps réel ou en quasi réel, pour permettre de prévoir et d'empêcher la défaillance de composants causée par une contrainte ou l'usure. Les pièces défaillantes ou défectueuses peuvent facilement être identifiées avant qu'elles ne nuisent à la production ou n'endommagent l'équipement.

Cette maintenance ou ces diagnostics préventifs promettent une augmentation du temps de fonctionnement des machines, des outils et des systèmes dans leur intégralité. A partir de capteurs individuels intelligents transmettant des données aux outils d'analyse de big data du cloud, de nouveaux services interconnectés et interopérants aideront à augmenter le temps de fonctionnement et la productivité de l'usine.

D'après les estimations, il sera possible d'obtenir une baisse entre 1 à 20% du nombre d'arrêts non prévus et/ou prévus, en fonction de l'efficacité initiale du système. Ce qui se traduirait par une importante augmentation de la productivité.

Piab s'est déjà engagé à proposer des produits de technique du vide qui permettent aux clients d'augmenter leur productivité. La Société se félicite d'offrir une technologie ne nécessitant pratiquement aucune maintenance, ou limitée à des opérations faciles et rapides. Avec le piSMART®, Piab poursuit sa route vers l'Industrie 4.0 en équipant un nombre croissant de ses produits de technique du vide les plus avancés pour les usines intelligentes du futur.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du  Marketing  et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous