Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOMPACT® MICRO

Temps de fonctionnement incroyablement élevés avec l'éjecteur à vide à commandes intégrées le plus rapide du monde

Date 25/03/2014

Piab fait évoluer sa gamme des piCOMPACT®, le premier système d'éjecteurs compacts et fonctionnels du marché, montables en îlot, basés sur son énergétiquement efficiente technologie COAX®

En fonctionnant à basse pression et en rationnalisant l'utilisation de l'air comprimé, les cartouches COAX® permettent aux industriels de réduire leur consommation d'énergie tout en augmentant la productivité et la fiabilité de leurs machines. Les produits de la gamme piCOMPACT® sont parfaitement adaptés aux opérations de pick-and-place où la manutention de petites pièces lourdes est cruciale, en particulier dans les industries de l'électronique, des semi-conducteurs, des plastiques, du métal, du petit conditionnement, du pick-and-place et de l'intégration robotique.

Utilisant les cartouches COAX® exclusives de Piab, les éjecteurs à vide multi-étagés les plus petits du monde, la gamme des piCOMPACT® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé que les produits similaires du marché. La consommation d'énergie est réduite de 30 à 50% par rapport aux éjecteurs traditionnels, favorisant de façon substantielle la durabilité énergétique, aussi bien que la réalisation d'économies financières significatives. En proposant un débit d'aspiration plus important,  les éjecteurs piCOMPACT® renforcent le grip sur les pièces pour permettre d'augmenter la vitesse des prises, de minimiser les dommages sur les produits et de réduire les rebuts. La piCOMPACT® permet aussi aux ventouses de pouvoir relâcher les produits plus rapidement sur la ligne de production pour gagner en efficacité.

La fonction économie d'énergie (ES) intelligente coupe bien sûr l'arrivée en air comprimé quand le niveau de vide souhaité est atteint. Mais un dispositif supplémentaire est connecté à la fonction ES, l'ACM, qui élimine les phénomènes de pompage lorsque le générateur de vide rentre dans un cycle de marche/arrêt répétitif suite à la présence de fuites dans le système. l'ACM détecte si l'ES est utile ou pas. Il peut également servir d'alarme en cas d'usure des ventouses. Avec des bullet valves intégrées actionnant directement le marche/arrêt et le contre-soufflage compris dans le package complet de la piCOMPACT®, la fiabilité, la disponibilité opérationnelle et la vitesse de fonctionnement sont pleinement assurées. Les différents voyants et le réglage très convivial de l'économiseur d'énergie de la piCOMPACT®  font qu'il n'y a aucun risque de se tromper dans le réglage des paramètres de fonctionnement pour obtenir une aspiration efficiente en énergie.

Les éléments dans la gamme des nouvelles piCOMPACT® sont plus petits et plus légers que dans les éjecteurs conventionnels,  réduisant le poids total de l'ensemble du système d'aspiration.  Cette conception innovante permet aux systèmes de vide d'aller encore plus vite afin d'augmenter les capacités de production.

 “Les éjecteurs à vide sont aujourd'hui des composants essentiels dans un nombre incalculable d'applications générales de fabrication et d'automatisation pour un large éventail d'industries, avec des centaines d'exigences spécifiques. Dans l'ensemble, les industriels recherchent de meilleures performances en même temps qu'une réduction de leurs frais de fonctionnement, tout en prenant en considération l'impact environnemental” confie Häla El Sheemy Washbrook, la Vice Présidente du Marketing et de la Communication de Piab. “La consommation en énergie est un facteur clé pour les industriels recherchant à réduire les coûts d'un système de vide complet. Travaillant à basse pression grâce à l'efficiente technologie COAX®, la gamme des piCOMPACT®  améliore la productivité des applications de manutention de petites pièces, permettant aux industriels d'économiser de l'argent et de réduire l'empreinte carbone.”

Les éjecteurs à vide piCOMPACT® sont proposés dans un choix de modèles très large pour répondre à toutes sortes de systèmes variés, y compris ceux demandant de très basses pressions d'alimentation ou des niveaux de vide élevés. En plus, les éjecteurs compacts peuvent s'intégrer aisément dans des lignes de production existantes sans aucune modification et peuvent être configurés facilement pour répondre aux besoins de fabrication spécifiques.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous