Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Kit d'évolution pour ses transporteurs pneumatiques par aspiration série C

Prolongez la vie de votre transporteur pneumatique Piab série C

Date 25/03/2013

Un rajeunissement très simple

Piab, un des premiers fournisseurs en technique du vide industriel, lance un kit d'évolution pour ses transporteurs pneumatiques par aspiration série C. 

Il s’agit d'une interface standard permettant de transformer directement un transporteur série C en un nouveau transporteur piFLOW®p. Le kit de modification comprend une nouvelle pompe à vide à éjecteurs COAX® dénommée piPREMIUM, agrémentée d'un couvercle, d'un réservoir de contre-soufflage et d'un distributeur. L'ensemble se monte sur le transporteur série C existant, sans utiliser d'outils. 

Les utilisateurs pourront bénéficier de la dernière avancée technologique en matière d'aspiration procurée par le concept du COAX® qui permet d'économiser l'énergie liée à l’air comprimé. Les conditions de travail sont améliorées par la diminution du niveau sonore obtenue grâce à un silencieux intégré. Le temps de fonctionnement  est augmenté par  une conception utilisant moins de pièces internes qui simplifie la maintenance et avec un seul point de raccordement. Ses propriétés hygiéniques facilitent le démontage des pièces pour le nettoyage. Hormis tous ces nouveaux avantages techniques offerts par la modification,  tous les autres éléments du transporteur peuvent continuer à être utilisés, ce qui est avantageux aussi bien sur le plan économique qu’environnemental. 

Avec un faible investissement, le transporteur pourra répondre aux demandes futures par l'adjonction de puissance supplémentaire rendue possible avec la nouvelle pompe modulaire piPREMIUM.  

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous