Feedback

Choisir votre langue

Fermer

 Composants Piab EOAT en production chez Somtech

La production de visières de protection contre le COVID-19 de Somtech est désormais équipée de composants Piab

Date 13/05/2020

Pour contribuer à protéger les personnes du virus du COVID-19 tout en continuant à procéder à un minimum de tâches quotidiennes essentielles, Somtech Technologies SL situé à Valence, en Espagne, a modifié la production de ses visières de l’impression 3D au moulage par injection. Afin de pouvoir démarrer la production immédiatement après la mise en place de l’équipement de moulage par injection, Somtech avait besoin de recevoir les composants dans un délai de 24 h pour construire la main du robot qui décharge automatiquement la machine. Piab était la seule entreprise capable de répondre à sa demande urgente en fournissant les pièces adéquates. La livraison rapide a permis à Somtech de produire immédiatement 56 000 visières par semaine.

Compte tenu de vitesse de propagation constante des infections liées au COVID-19, les entreprises technologiques recherchent en urgence des solutions innovantes pouvant être produites à un rythme régulier au minimum.. L’une des entreprises dans l’Espagne en lutte contre le COVID-19, Somtech Technologies, a donc modifié ses chaînes de production consacrées à l’industrie automobile, ferroviaire et à l’emballage pour produire des visières. Pour répondre aux exigences, la technologie de production est passée de l’impression 3D au moulage par injection pour satisfaire la demande croissante pour ces nouvelles visières. Habituellement utilisées pour les casques de moto, les visières protègent désormais le personnel d’établissements de santé et d’autres professionnels essentiels du virus et leur permet de rester en bonne santé pendant leur travail vital. En outre, vous pouvez les utilisez lorsque vous allez au supermarché, à la pharmacie ou à la banque pour acheter des aliments, des médicaments et des produits ménagers.

Ce passage à un procédé de moulage par injection n’a été possible que grâce à l’installation d’un système de retrait automatisé avec un préhenseur adaptable à fixer au robot.

Mariano Sebastiá Ramirez, directeur de l’exploitation (COO) de Somtech Technologies commente : « Lorsque nous avons contacté tous les fabricants possibles de composants de préhension pendant le week-end pour obtenir les composants au début de la semaine suivante, les experts Piab sont immédiatement passés à l’action, même un dimanche soir. Cela nous a permis de définir les pièces nécessaires et d’avoir la commande prête le lundi matin. Dans les 48 heures, les composants Piab sont arrivés dans notre usine, ce qui nous a permis d’accélérer immédiatement le processus et de commencer à produire des quantités importantes de visières. »

Sergio Luzuriaga, responsable des ventes chez Piab en Espagne, ajoute : « Nous apprécions vraiment la confiance de Somtech Technologies et nous sommes prêts à les soutenir dans toutes leurs exigences pour contribuer à la lutte contre le COVID-19 et par la suite quand, nous l’espérons bientôt, la situation sera redevenue normale. »

Le système modulaire spécial de Piab permet une combinaison simple de différentes pièces allant des systèmes de préhension haut de gamme à faible maintenance et durables pour des transferts et des processus précis, ainsi que des mains de robot personnalisées et des pinces de coupe pneumatiques pour compléter les systèmes de coupe. De plus, les composants Piab sont équipés de solutions d’automatisation par le vide pour la préhension et le déplacement d’une grande variété de produits et sont utilisés par des clients dans les secteurs automobile, alimentaire, pharmaceutique et d’emballage et des technologies médicales, ainsi que dans le moulage des métaux et le moulage par injection plastique.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Plus d'informations

Kajsa Blixth, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous