Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Préhenseur cobot par aspiration Kenos® KCS

Préhenseur Kenos® KCS - le compagnon polyvalent des cobots

Date 04/06/2018

Compact, puissant et flexible, le préhenseur par aspiration Kenos® KCS vous aide à saisir tout, partout.

Taby, Suède – Le  préhenseur Kenos® KCS  de Piab permet à un robot collaboratif («cobot») de manutentionner quasiment tout objet, partout et à tout moment. Il est pour ainsi dire le «collègue de travail» idéal, en particulier dans les petites entreprises où la flexibilité est essentielle. Développé à l’origine conjointement avec un fabricant majeur de cobots, en tant qu'outil d'automation sur mesure pour un client spécifique, le cobot préhenseur par aspiration a démontré tant de qualités, que Piab a finalement décidé de le proposer au plus grand nombre.

En associant sa technologie COAX® par air comprimé pour des éjecteurs à vide ultra efficaces, à une mousse technique facilement remplaçable capable d'épouser n'importe quelle forme ou surface, le préhenseur Kenos® KCS peut saisir, soulever et manier n'importe quel objet en toute sécurité. Des adaptateurs pour interface standard (ISO) permettent à l’ensemble de se monter sur tous les types de cobots du marché et, avec un corps très léger réalisé en impression 3D, il peut facilement être déplacé entre les différentes unités d'un site de production, d’un atelier ou d’autres postes, pour réaliser des tâches différentes.

”Le KCS est le couteau suisse des petites structures. Sa conception modulaire «plug-and-play» en fait un outil véritablement universel au sein d'une entreprise,” déclare Josef Karbassi, Vice-président de la division Automatisation de Piab.

Grâce à un astucieux système de démontage rapide, le même appareil peut être équipé d'un autre préhenseur spécial pour sacs en plastique. Par un simple mouvement de rotation et un système de verrouillage sécurisé, le préhenseur Kenos® KCS est reconfiguré en quelques secondes pour de nouvelles tâches, améliorant ainsi la productivité des opérations et réduisant les temps d'arrêt du système.

”Nous avons également veillé à ce que le préhenseur KCS soit facile à nettoyer et à entretenir en facilitant l’accès à toutes les pièces et à toutes les zones du dispositif. Pourvu de bords arrondis et équipé d'un silencieux efficace, il est sûr et simple d’emploi et en fait la clé d'une coopération humains/robots harmonieuse et réussie” ajoute Josef Karbassi.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous