Feedback

Choisir votre langue

Fermer

L'usine piSMART®

Pré-réglages et simulation dans l'usine piSMART®

Date 02/05/2018

La technologie du vide piSMART® offrira une simulation logicielle et des réglages en temps réel.

Taby, Suède – Dans sa volonté de préparer sa technologie du vide au futur intelligent de l'Industrie 4.0, Piab dote sa nouvelle gamme piSMART® de nouveaux outils de simulation et de configuration. La pré-configuration permettra des réglages en temps réels, tandis que le logiciel personnalisé facilitera la simulation des nouveaux composants de production, comme par exemple de nouvelles ventouses.

Les produits de technique du vide piSMART® de Piab offriront un nouveau niveau de communication numérique et de connectivité Internet. Ils permettront aux industriels de stocker des données ou des « recettes » de production spécifiques comprenant de manière précise la bonne configuration opérationnelle des divers équipements et machines. Cela garantira en retour une productivité maximale et durable après un arrêt pour une maintenance ou un changement de pièces de machine. Des séries pourront également être relancées en utilisant exactement la même configuration que la première. L'utilisation de ce type de pré-configuration précise offre également l'avantage non négligeable de régler en temps réel un ou plusieurs paramètres sans être obligé de procéder à une réinitialisation majeure de la totalité du système.

L'intégration de la technologie d'entrée/sortie IO-Link, générique, indépendante des bus de terrain et déjà disponible sur la  gamme piCOMPACT® des éjecteurs à vide tout-en-un premium de Piab, ainsi que le Bluetooth, faciliteront également la simulation logicielle de nouveaux composants ou de nouvelles procédures. Des simulations de ce type peuvent augmenter l'efficacité des pompes à vide par exemple, et les estimations montrent qu'une pompe qui serait 5 à 20% plus efficace permettrait un gain de productivité pouvant s'élever à 10%.

Pour que les utilisateurs puissent appliquer cette technologie de façon la plus simple possible, Piab travaille également avec des applications tierces sur des plateformes incluant des systèmes d'exploitation IoT (Internet des objets) ouverts et à partir du cloud permettant de connecter les machines et les infrastructures physiques au monde numérique.

Avec le piSMART®, Piab poursuit sa route vers l'Industrie 4.0 en équipant un nombre croissant de ses produits de technique du vide les plus avancés pour les usines intelligentes du futur.

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous