Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab

Date 02/09/2019

Intégrant la technologie du Machine Learning (apprentissage automatique), le nouveau système piFLOW®p SMART unique fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension.

Taby, Suède - Permettant des changements jusqu’à six fois plus rapides, le transporteur pneumatique piFLOW®p SMART de Piab, permet aux utilisateurs de gagner du temps lors des changements de matériaux et d’augmenter ainsi la productivité de leurs opérations. Un changement qui nécessiterait une heure avec un transporteur pneumatique classique sera effectué en 10 minutes seulement avec le nouveau transporteur pneumatique unique de la marque.

Première mondiale, piFLOW®p SMART est un transporteur pneumatique auto-optimisé qui s’adresse en premier lieu aux entreprises manipulant une grande variété de matériaux et/ou nécessitant de fréquents changements. Ce transporteur est ainsi parfaitement adapté aux producteurs des secteurs alimentaires et pharmaceutiques qui tireront un grand profit de son potentiel de changement et économiseront du temps et de l’argent.

Le transporteur piFLOW®p SMART mérite son nom à chaque nouveau cycle de transport : grâce à la technologie du Machine Learning, il affine automatiquement le processus en configurant et en optimisant le flux des matériaux pour que celui-ci s’effectue sans erreur et à la bonne vitesse.

« Il suffit de quelques cycles au piFLOW®p SMART pour définir le type de matériau traité et s’adapter automatiquement afin d’optimiser la façon dont les matériaux sont transportés. L’intervention d’opérateurs pour modifier les réglages entre chaque lot de matériaux différents n’est plus nécessaire : le piFLOW®p SMART s’en charge avec une précision supérieure à celle d’un opérateur, même le plus expérimenté, » explique Milan Bratt, Chef Produit Transport pneumatique.

Le piFLOW®p SMART est un système autonome conçu pour gérer une variété infinie de poudres et de granules. Des capteurs positionnés de façon stratégique aident le système de réglage automatique du transporteur à contrôler les conditions environnementales (telles que la température et l’humidité, qui affectent les propriétés des matériaux transportés) et à s’ajuster en fonction de celles-ci. Grâce à l’ajustement automatique de l’apport d’air par le transporteur pneumatique piFLOW®p SMART, il n’est plus nécessaire d’effectuer de réglages manuels au niveau du point d’alimentation. Le niveau de remplissage est en outre surveillé en permanence par deux capteurs de niveau, évitant ainsi d’endommager les filtres.

Ne nécessitant qu’un entretien minimal, le piFLOW®p SMART est facile à installer, à prendre en main et à utiliser. Le Changeover Champion de Piab est la solution la plus judicieuse et le transporteur par excellence des entreprises manipulant une grande variété de matériaux. Si on lui en donne la chance, il se révèlera un formidable outil de développement des performances et de la productivité.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Kajsa Blixth, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous