Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab gagne deux Golden Finger Awards

Piab Shanghai reçoit le" Young Enterprise Award" et le "Innovation Product Award" pour le Piab Kenos® KCS

Date 27/08/2018

Leader mondial des solutions de préhension et de transfert, Piab a raflé deux «Golden Finger Awards» dans la catégorie des grandes entreprises : L'Innovation Product Award et le Young Enterprise Award. Le prix a été remis à la direction de Piab Shanghai lors de la cérémonie de remise des prix, qui se tenait elle-même à Shanghai.

Shanghai, Chine – La cérémonie des «Golden Finger Awards», qui se tient depuis 2016 avec un très bon accueil des acteurs du marché, constitue l’un des plus grands événements de promotion de l'industrie robotique en Chine. L’édition 2018 a vu la remise de cinq nouveaux prix : L'Innovation Product Award, le Top Manager Leader Award, le Young Enterprise Award, l'Intelligent Integrated Award et le Most Influential Industrial Zone Award. Ces prix visent à donner un cadre d’orientation aux produits robotiques ainsi que pour le développement des technologies de base et autres applications associées afin de faire entrer l'industrie robotique chinoise dans une nouvelle ère.

L' Innovation Product Award a été décerné au préhenseur compact flexible pour cobot

Le  préhenseur Kenos® KCS est un outil polyvalent qui offre un niveau de flexibilité exceptionnel en matière de prise d’objets. Il est adapté à une vaste gamme d’utilisations, éliminant ainsi la nécessité de changer d’outillage. De ce fait, le cobot est immédiatement opérationnel pour différentes tâches, ce qui optimise son utilisation. Associant des économies de temps et d'argent obtenues grâce à la réduction des périodes d’indisponibilité et à l'absence du besoin de changer d’outil, le préhenseur Kenos® KCS permet un retour sur investissement très rapide.

Le concept regroupe des caractéristiques telles qu’une structure légère, une technologie d'aspiration puissante à cartouche à vide à air comprimé COAX®SX intégrée, ainsi que des options d’électrovannes de commande et de vacuostats qui font du préhenseur Kenos® KCS un système prêt à l’emploi.

«Je suis très heureux de ces récompenses. Elles distinguent la capacité d’innovation de Piab et notre position de leader mondial dans le domaine des solutions de préhension et de transfert. La coopération est l’une des clés de l'Usine Intelligente, et nous nous saurons être un partenaire de choix pour aider nos clients dans la transition vers l’Industrie 4.0.», a commenté Jeffrey Zhou, Directeur général de Piab Chine, alors qu’il apprenait la bonne nouvelle. «Une récompense est toujours le fruit d’un effort collectif. Je voudrais à ce titre remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé sur la technologie et sur notre produit innovant et qui ont ainsi contribué à sa réussite.»

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous