Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Boîtier de commande électrique ECU-10

Piab offre plus de choix pour piloter ses transporteurs pneumatiques

Date 25/05/2018

Piab multiplie les possibilités d’utilisation des transporteurs pneumatiques piFLOW® grâce à des nouveaux boîtiers de commande électriques.

Taby, Suède – Piab présente la première version de son nouveau boîtier de commande électrique  ECU-10 pour permettre aux utilisateurs de piloter leurs transporteurs pneumatiques piFLOW®à partir d'ordinateurs. L’unité de commande électrique facilite l'ajout de commandes supplémentaires sur les transporteurs.

En plus des fonctions essentielles relatives au transport, les nouvelles commandes électriques permettent de piloter par exemple une vidange de canalisation, et d’utiliser des détecteurs de niveau supplémentaires aux points d’alimentation et de déchargement.

"Les commandes électriques étant plus faciles à installer que des commandes pneumatiques, la nouvelle unité permet aux utilisateurs d'augmenter le nombre de fonctions contrôlées sur leurs transporteurs. Il est notamment possible de mettre en place une maintenance plus pointue des filtres, en multipliant leurs cycles de nettoyage, et ainsi de les maintenir propres et efficaces tout le temps", déclare Tomas Dahl, Responsable Support OEM.

La nouvelle unité de commande peut également être utilisée pour permettre le transport à faible vitesse des matériaux fragiles. Ainsi, pour le transport de matériaux fragiles, la fonction piGENTLE™ électrique est intégrée à l’unité de vannes fournie avec le boitier de de commande électrique. De plus, le boitier peut être raccordé à un automate programmable (API) général utilisé pour superviser l’ensemble du processus de fabrication au sein des ateliers du client.

Les transporteurs pneumatiques piFLOW® de Piab peuvent être conçus sur mesure afin d’optimiser la productivité d’un grand nombre d’applications, et le nouveau boîtier de commande propose de nombreuses possibilités supplémentaires de configuration. Il est possible de sélectionner plusieurs langues différentes depuis le menu de l’unité de commande. Un écran tactile convivial, permet à l’utilisateur de régler les paramètres comme les temps d'aspiration et de vidange, la fluidisation, et bien d’autres choses encore.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous