Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Système Piab de levage par le vide Vaculex® pour fûts et tonneaux

Levage ergonomique des barils avec les systèmes de levage Vaculex®

Date 21/02/2018

Le système de levage par le vide Vaculex® de Piab optimise la productivité des microbrasseries et la sécurité du personnel.

Taby, Suède – Activité en plein essor, les microbrasseries sont entre autres caractérisées par un travail manuel pénible qui repose souvent sur une poignée de personnes seulement. Il faut deux personnes pour soulever et retourner un fût, plus un chariot élévateur pour le gerbage avant expédition. Au final, cela représente un risque élevé de blessures et de coûteux investissements en machines.

Un système de manutention de fûts et tonneaux par le vide peut changer tout ça. Gage de productivité et d'ergonomie optimisées au sein des brasseries de toutes dimensions, le système Vaculex® VL soulève, retourne et empile d’un seul et même mouvement les fûts et tonneaux lourds et encombrants. Toutes les étapes du processus peuvent ainsi être gérées par une seule personne sans même recourir à un chariot élévateur.

Adapté à la manipulation des fûts (d’une contenance de 50 à 60 litres), un modèle Vaculex® VL ergonomique a été spécifiquement développé à l’attention du secteur brassicole. Alimenté par une pompe à vide électrique, le Vaculex® VL soulève n’importe quel fût ou tonneau et soulage ainsi le travail des manutentionnaires chargés de leur transfert, sans crainte d'accidents ou de traumatismes répétés. Piab propose des solutions modulaires et uniques pour toutes les situations où l’espace disponible est source de contraintes (hauteur sous plafond, faible largeur ou espaces confinés). Systèmes de levage compacts, monorails et bras en fibre de carbone font partie des réponses novatrices que Piab apporte aux utilisateurs en environnements difficiles.

Gage d’un environnement de travail sûr et ergonomique, le Vaculex® VL est l’assurance pour les brasseries d’une meilleure efficacité. Par exemple, les fûts étants souvent remplis par le fond, ils doivent ainsi être retournés (opération qui nécessite par ailleurs une phase de levage) avant d’être levés pour le gerbage. Un fût pouvant pesant jusqu'à 75 kg, il s'agit-là d'un travail éreintant même pour deux personnes, tandis que le système Vaculex® piloté par un seul employé de la brasserie traitera l’opération en toute aisance.

Avec une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires, comme une télécommande très pratique, un caisson anti-bruit, et un système d'économie d'énergie qui coupe automatiquement la pompe lors des périodes d'inactivité, associée à un service après-vente et de maintenance de haute qualité, les clients sont assurés de travailler en toute aisance avant, pendant et après l'achat de leur solution de levage Vaculex®.

 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex®. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous