Piab transporteur pneumatique piFLOW®f

L'aspirateur de poudres le plus économique pour l'industrie agroalimentaire

Date 18/06/2012

Le piFLOW®f est destiné aux utilisateurs particulièrement désireux de ne pas faire de compromis entre le prix, les performances techniques et la consommation d'énergie.

Le piFLOW®f est spécialement adapté à l'industrie agroalimentaire.Tous les éléments en contact avec le produit transporté sont conformes aux exigences de la FDA. Néanmoins, il reste une alternative économique, aussi bien au niveau de la capacité, que lorsqu'on le compare aux convoyeurs mécaniques. L'ouverture totale permet une décharge instantanée, ce qui se traduit par un débit de transfert plus important.

Outre son concept d'ouverture totale, l'aspiration est produite par le moyen le plus efficient en énergie, notamment grâce à l'utilisation de cartouches COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs conventionnels, ce qui permet de concevoir des systèmes de vide flexibles, modulaires et efficients. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé que les systèmes conventionnels, tout en réduisant la consommation d'énergie.

”La conception de ce nouveau piFLOW®f permet de doubler la capacité de transfert de nombreux produits comparativement aux convoyeurs traditionnels. C'est également un appareil de qualité alimentaire qui le rend très intéressant dans un marché mondial de grande ampleur", confie Josef Ramslöv, Vice Président de la division Transport Pneumatique.

Tout comme les autres appareils de transport pneumatique Piab du marché – le piFLOW® est certifié ATEX pour les poussières.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions de vide innovantes qui optimisent la rentabilité énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab intègrent la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. L'organisation de Piab est internationale, ses filiales et ses distributeurs sont présents dans plus de 50 pays et son siège social est situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook
Vice Présidente Marketing & Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous