Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Éjecteur à vide piCOMPACT®23 avec IO-Link

La technologie IO-Link permet de relier les usines intelligentes

Date 29/06/2016

L'éjecteur à vide piCOMPACT®23 est désormais disponible avec la technologie générique IO-Link, qui permet d'établir une communication intelligente.

Täby, Suède – Piab se positionne sur le marché de la communication intelligente capteur/actionneur et propose désormais la technologie générique entrée/sortie IO-Link en option sur sa plateforme d'éjecteurs à vide premium tout-en-un piCOMPACT®23. IO-Link est une technologie de communication générique qui peut être utilisée avec n'importe quel type de bus de terrain et qui permet ainsi aux utilisateurs de relier facilement différents systèmes au sein d'une usine.

La technologie IO-Link, première technologie normalisée (CEI 61131-9) dans le monde pour la communication point à point entre les capteurs et les actionneurs, est basée sur une connexion à 3 fils déjà existante pour les capteurs et les actionneurs. Sa facilité de câblage est l'un de ses principaux avantages. Développée initialement en Allemagne, elle gagne en popularité dans le reste du monde, plus particulièrement aux États-Unis.

« La technologie IO-Link n'est pas propre à Piab, et c'est là tout l'intérêt d'utiliser une technologie E/S normalisée générique. C'est précisément parce qu'elle est générique et qu'elle ne dépend pas du bus de terrain qu'elle peut servir de passerelle pour les autres systèmes de bus utilisés dans différentes parties du monde ou dans certains segments industriels », explique Joseph Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab.

Toutefois, des outils logiciels particulièrement conviviaux ont été développés spécifiquement par Piab pour la technologie IO-Link. Les appareils utilisant l'IO-Link doivent disposer de descriptions IODD (IO Device Description) individuelles pour permettre une configuration par les opérateurs. Pour aider les utilisateurs à tirer pleinement avantage de la nouvelle fonction IO-Link, Piab s'est concentré sur la conception d'une IODD pour la piCOMPACT®23 à la fois intuitive et très facile à comprendre et à utiliser.

Initialement proposée pour la piCOMPACT®23, la technologie IO-Link sera également disponible en option pour d'autres produits Piab contrôlés électroniquement. L'IODD, ainsi que d'autres informations d'utilisation, peuvent être téléchargées depuis le site Web de Piab.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous