Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


piCLASSIC

La piCLASSIC a un rendement énergétique 40% plus élévé que les pompes à palettes

Date 16/05/2011

Les piCLASSIC sont une série de pompes à vide Piab réactualisées avec la technologie COAX®. Adaptées à une vaste étendue d'applications à grandes capacités en dépit de leurs dimensions réduites, les piCLASSIC sont plus efficaces que les pompes antérieures de mêmes tailles.

Grâce à leur débit d'aspiration initial élevé, il n'est pas nécessaire de disposer d'une réserve de vide très coûteuse et de vannes d'isolement, habituellement utilisées avec les pompes à vide à palettes sur des machines fonctionnant à des cadences élevées. Utilisant de l'air comprimé comme seule source d'énergie, il est tout de suite plus facile d'arrêter et de remettre en marche une pompe piCLASSIC quand on n'a besoin de faire le vide que de façon intermittente, permettant ainsi de faire de sérieuses économies d'énergie.

“En capitalisant sur les avantages de la technologie COAX® par rapport aux éjecteurs multi-étagés traditionnels, la piCLASSIC propose une capacité d'aspiration 70% plus élevée que les concepts plus anciens,” confie Jan Schieche, le Chef Produits Pompes & Accessoires de Piab.

Les piCLASSIC se déclinent en trois versions différentes permettant d'optimiser les performances et les capacités d'aspiration pour chaque type d'application :

  • Xi – Le meilleur débit d'aspiration, avec une efficacité d'aspiration finale d'environ 95% à des niveaux de vide élevés. Adaptée aux applications étanches quand un niveau de vide élevé est demandé.
  • Si – Grands débits d'aspiration à des niveaux de vide faibles ou moyens. Recommandée quand les risques de fuites ne sont pas négligeables, comme dans l'industrie de l'emballage, ou bien quand des éjecteurs à grands débits d'aspiration sont nécessaires pour assurer une bonne prise des pièces par des ventouses,  avec des levages et des déplacements.
  • Pi – Faible pression d'alimentation de 3,14 bars, adaptée aux usines ou aux ateliers industriels disposant d'une pression sur le réseau d'air comprimé faible ou fluctuante. Certains composants pneumatiques de machines ne peuvent pas accepter de pressions élevées.

La piCLASSIC se caractérise par un poids très faible, et sa conception modulaire permet à l'utilisateur de faire évoluer facilement les capacités de la pompe en rajoutant des cartouches supplémentaires (jusqu'à un total de 6). La piCLASSIC présente de nombreuses caractéristiques très avantageuses par rapport aux pompes à vide électriques à palettes : La piCLASSIC peut être installée tout près du point d'aspiration, ce qui permet entre autre d'utiliser moins d'énergie. Il n'y a pratiquement pas de pièces en mouvement, donc virtuellement pas de frais pour l'entretien, la maintenance ou les mises en indisponibilité. La pompe se démonte facilement pour les nettoyages.

La piCLASSIC est également proposée avec une fonction d'économie d'énergie utilisable sur les applications étanches.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Pour toute information, veuillez contacter : 

Häla Washbrook, Vice Presidente Marketing et Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous