Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ejecteurs Value Line

Éjecteur à double capacité au format standard

Date 30/11/2015

Un nouvel éjecteur Value Line® pour les systèmes de vide d'entrée de gamme

Täby, Suède – Piab ajoute un nouveau modèle à sa gamme d'éjecteurs à vide Value Line®. Reprenant le format d'un éjecteur standard, ce nouvel éjecteur en bloc aluminium  peut aisément s'intégrer à la plupart des systèmes existants. Rendement accru et performances énergétiques améliorées font de cet éjecteur une alternative économique et facile à installer pour les opérateurs en systèmes à vide automatisés simples.

La gamme Value Line® constitue la gamme économique de Piab destinée aux applications peu exigeantes et qui ne nécessitent pas le recours à un spécialiste Piab en solutions de vide. Jusqu'à maintenant,  la gamme se composait d'éjecteurs à vide petits et légers en deux versions : En ligne ou en T. 

”Notre nouvel éjecteur offre une capacité deux fois supérieure à celle de nos éjecteurs en ligne. Mais son avantage déterminant est sa parfaite capacité d'intégration aux systèmes existants, auxquels il apporte des gains de performances tout en diminuant les besoins énergétiques du système, et au même prix que la concurrence. Vainqueur sur tous les tableaux !”, déclare Joseph Karbassi, Vice-Président de la Division Automation de Piab.

La technologie d'éjecteur à vide de Piab repose sur des cartouches éjecteurs délivrant des capacités de d'aspiration supérieures aux éjecteurs simple étage traditionnels de taille identique. Par exemple, l'emploi d'éjecteurs Value Line® en remplacement d'éjecteurs similaires permet de réaliser jusqu'à 28 % d'économies d'énergie. Dépourvus de clapets, ces éjecteurs sont d'une fiabilité remarquable, même dans des environnements sales et poussiéreux.   

Les produits Value Line® constituent une entrée de gamme permettant à tous de pouvoir accéder à ce que Piab a l'habitude d'offrir à ses clients haut de gamme depuis plus de 60 ans : Expertise, innovation, présence internationale et qualité de service. Aujourd'hui, la société est présente sur tous les segments de marché, avec aussi bien des solutions d'éjecteurs hautement sophistiquées, qu'avec des produits standard moins complexes. 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous